KUKA智能机器人助力,做“大”民“族”工业
能保证较高的精度,满足大族对激光焊接品质的追求。大族激光将继续与KUKA机器人公司紧密配合,推动焊接设备制造与焊接产品生产的智能化。
2016年9月27日
![KUKA at Fair in China](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2016/hans_1.jpg?rev=3e0f529b1b334160841b0496632851b7&w=1400&hash=1D121864639737A2DCB7AEEFC1DAB0A1)
![KUKA Welding robots in display](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2016/hans_2.jpg?rev=7dfb64cfd5374f7db2ec2450c5c858d2&w=1400&hash=69B66859897C75FF3CE9144CC7E62A23)
王祥说,KUKA优秀的售后服务给他留下了深刻的印象。针对部分高标准、严要求的项目, KUKA机器人同大族激光充分沟通、共同钻研,合作攻破难关。他回忆道,2011年大族接手了一个为上海电气管理的核反应堆焊接器件的项目。该项目对焊接的精度要求非常高,所需功率达1.5万瓦,焊接器件要求在全亚洲都是顶尖的。项目对焊接工艺提出了许多技术性挑战:其一是工件难焊,轮廓为18mm的不锈钢需要一次焊透;其二是工件规格巨大,焊接工件直径近3m,高度达8m;其三是核电上的元器件造价非常昂贵,对一次性成功率的要求非常严格。为保证整个焊接的质量和成功率,KUKA公司与大族紧密配合,最终攻克了技术上的难关,圆满完成了任务。
KUKA和大族的配合不仅体现在攻克技术难题上,更在于敢突破常规进行技术创新,适应市场及生产的需求。例如在汽车行业的三维激光切割领域,最初KUKA的机器人体积较为庞大,不完全适应大族在汽车领域的效率和精度方面的要求。大族与KUKA的技术人员经过广泛交流,经过审慎思考作出了大胆的创新,将6轴机器人的前几个轴拆掉,只留下第五和第六个关节。王祥表示:“这种方式可以实现高精度的切割,又可以提高其效率,完美地解决了我们在应用中的问题。正是因为KUKA与我们之间的沟通比较完善,配合也相当紧密,才能成功实现这样的技术创新。”
未来,大族激光希望将业务从汽车零部件领域延伸到主机厂的装配领域,所需的机器人数量也将有大幅度的提升,这预示着大族与KUKA的合作将愈发密切。在“中国制造2025”规划的驱动下,大族激光将继续与KUKA机器人公司紧密配合,推动焊接设备制造与焊接产品生产的智能化,早日实现“做大民族工业、激光改变世界”的发展愿景。