选择您所在的地点:

位置

电池单元自动化生产

KUKA 干燥室机器人和洁净室机器人通过了认证,公司累积了数十年深厚的经验并提供全方位服务,为您打造电池单元自动化生产的经济型方案:无论是软包电池、方形电池,还是圆柱形电池。


KUKA 是生产各种锂离子电池单元的创新型自动化合作伙伴

从电动汽车到消费电子产品

锂离子蓄电池以其高能量密度而变得越来越重要。然而,不断增长的需求量,可能给您的企业带来了挑战。作为可靠且经验丰富的合作伙伴,KUKA 在欧洲、美国、中国和世界其他地方为您提供经过认证的特定产品和个性化定制服务。我们提供工艺知识和创新的机器人技术,致力于满足电动汽车制造商和便携式电子产品生产商的要求。

采用安全的机器人、成熟的工艺和优质的服务最大限度地提高电池单元的产能:

  • 任务特定的工业机器人技术

    • 不同洁净室等级的机器人
    • 机器人通过极端干燥环境认证
    • 所有四轴机器人和六轴机器人均有的 ESD 防静电保护
    • 可扩展的生产单元
    • 用于扩展工作空间的直线导轨
    寻找合适的机器人技术解决方案
  • 德国工程设计

    • 在敏感环境中安全处理电池单元
    • 软件智能,投入运行时间短
    • 在狭窄的机器人单元中生产锂离子电池单元的工艺
    • 专长:激光焊接、搅拌摩擦焊、卷边、钎焊、超声波焊接
    关于 KUKA 工艺技术的更多信息
  • 360° 全方位客户支持

    • 训练有素的服务技术人员和编程人员
    • 全球基础设施和区域枢纽,可快速提供备件
    • 您身边的系统合作伙伴网络
    • 针对各种需求定制的培训
    • 全天候 24 小时专业支持
    所有服务产品 (PDF)
  • KUKA 支持服务:

    • 技术中心提供咨询、可行性研究、原型机制造
    • 仿真服务
    • 客户定制的集成服务
    • 编程服务
    • 周期时间优化
    • 升级和翻新服务
    可以在 my.KUKA 客户门户网站上在线预订服务

我们为生产所有类型的锂离子电池单元提供自动化解决方案:

电动汽车

适用于未来电动汽车的电池单元

电动汽车主要采用锂离子技术的圆柱形电池、方形电池和软包电池。我们为电动汽车企业提供从电池生产到洁净室的广泛专业知识,以及高负载和工作范围大的机器人综合产品组合。我们的业务遍及欧洲乃至全球。这些都是从电池单元开始实现电池自动化生产的重要前提条件。不仅汽车行业的客户从中受益,电动自行车、电动踏板车和摩托车以及船舶和飞机的制造商也受益颇多。全自动化的实现,可以避免员工在干燥室中面临的健康风险

电池是电动汽车的核心,现在越来越多的产品在欧洲生产。KUKA 支持工厂自动化生产。

3C 电子工业 

利用机器人技术提高消费电子产品的质量

我们的小型机器人(KR DELTA、KR SCARA 和 KR AGILUS)和协作机器人应用灵活,多年来已成功为 3C 电子产业提供技术支持。此外,我们还提供专业知识,以协助生产更小型的电池单元,用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他小型设备中的电池。我们的自动化解决方案包括洁净室解决方案、高精度、快速的循环时间以及较小的占地面积,为消费电子产品创造了显著优势。 

借助我们轻巧、节省空间的小型机器人和协作型机器人,您可以在最短的时间内为娱乐产业的产品生产大量小型电池单元。

电动工具

用于工具的高性能蓄电池

从锯到螺丝刀再到钻头:配备高性能蓄电池的工具是大势所趋。电动工具内置的蓄电池系统特点是容量加大和性能提高、充电速度加快和使用寿命延长。KUKA 还为此提供了自动化生产解决方案:我们的机器人具有高精度的特点,这使得生产公差很低。因此可以生产出持久耐用的电池,尤其适用于高品质产品。

电动工具的特点是需求增长率高,因此在生产蓄电池的圆形单电池时,自动化是特别明智的选择。 

储能系统

储能系统实现电力的可持续使用

特别在可再生能源领域,包括电动汽车续航,储能系统 (ESS) 扮演着决定性的角色。电池组采用模块化结构设计,可以根据需要加装或更换模块,并且可以针对特定应用配置 ESS。KUKA 提供软件和占地面积小的机器人助力企业开发这类电池新技术,以期未来更广泛地应用于电动汽车蓄电池。 

作为专业合作伙伴,KUKA 为欧洲乃至全球企业提供储能系统 (ESS/EES) 电池系统自动化生产方面的支持。

全天候保持优异性能:在特殊条件下生产电池单元

机器人用于装卸以及搬运(锂离子)电池。它们适应特定的环境要求,是专为净室和干燥室而设计的。由于电池材料必须防潮,因此我们的机器人可以在低于 0.04% 的空气湿度条件下进行生产作业,而机器人密封件在这种环境中不会脆化。此外,为了防止电池材料受到颗粒排放的影响,我们的洁净室机器人和干燥室机器人还采用了特殊的结构设计。

智能设计和认证实现锂离子电池生产经济高效


适用于洁净室

我们机器人的所有洁净室测试均由斯图加特弗劳恩霍夫研究所 IPA 根据 ISO 14644-1 进行。净室类型的特点包括:

  • 洁净室优化后续处理工作,可实现颗粒少和排放低的机器人技术
  • 不锈钢盖板和紧固材料(例如螺钉、垫圈)均具有防腐蚀保护
  • 密封件具有良好的耐磨性

适用于干燥室

目前高性能蓄电池技术当属锂离子电池。这些电池单元需要在干燥净室中生产。KR AGILUS 具有干燥室认证,其特点如下:

  • 适合于在非常低的空气湿度或非常低的露点下搬运
  • 光滑的表面和内部连接装置
  • 通过 Fraunhofer IPA 认证

结构非常紧凑

我们的机器人和机器人控制器占地面积小,非常适合紧凑型电池单元的生产。 

ESD 防静电保护 

即使是基本配置,我们的机器人也配备 ESD 防静电保护。因此,可以无静电搬运电池。

适用于电池单元生产的任务专用机器人技术


KR C5 micro

机器人控制器将机器人、PLC、运动和安全控制功能完美结合于一个体积仅为 16 升的超紧凑外壳中。

您是否准备好重新考虑您的电池单元生产?

我们最先进的机器人技术竭诚为您服务。让我们联手将您的生产流程更上一层楼。

快速编程机器人并将其投入运行

在电池单元生产过程中,不仅机器人技术和专业知识在所使用的工艺方法中具有决定性意义,而且软件也发挥着核心作用。在不断发展的电池单元生产领域,选择合适的应用软件对于保持竞争力以及满足对性能和可持续发展的要求至关重要。制造商借助高性能软件可以提高电池单元的质量并最大限度地提高生产效率。 

应用软件应对各种情况:快速投入运行、过程高度可靠性

KUKA.AppTech:在应用环境中为 KUKA 机器人进行编程

KUKA.RobotSensorInterface:工业机器人与其传感系统之间的通信接口

KUKA.LaserTech:激光焊接系统和激光切割系统与机器人控制器的连接

KUKA.RoboSpin:经济高效的铝连接件点焊技术

KUKA.PLC mxAutomation:PLCopen 认证的通用 PLC 接口

KUKA.SafeOperation:以安全为导向的机器人工作空间监控

KUKA.ForceTorqueControl:对机器人运动的过程力和过程扭矩进行编程

KUKA.GripperSpotTech:工作环境中工具和抓手的控制

KUKA.SeamTech:查找和跟踪激光焊和气体保护焊应用的焊缝

KUKA.VisionTech:2D 物体识别、代码和 OCR 识别及质检

KUKA.RoboTeam:团队中最多 4 台机器人可协作工作,以及同步工件变位机或机器人直线轴等附加轴运动系统

KUKA iiQoT:用于数字化电池单元生产的工业物联网平台

数字孪生技术:完美规划电池单元生产

为了在安装新的生产流程和各个流程步骤时能够节省尽可能多的时间并高效地优化规划生产能力,我们为您的整个流程链创建了数字孪生。我们的 KUKA.Sim 仿真软件可以映射完全相同的后续流程。还有更多其他服务可以协助您可靠地规划和提前计算电池单元的生产过程。

整个电池生产价值链的自动化解决方案