选择您所在的地点:

位置

医学领域中的机器人技术

医疗领域中的机器人技术必须极其可靠、精确且灵敏。医疗机器人技术精准满足了医疗技术的所有重要要求。


KUKA 机器人 在医疗技术领域中的更多优势

不仅在工业领域,机器人技术在医疗领域也带来了突破性的创新并彻底改变了既有的流程。作为手术、护理和诊断中不可或缺的医疗助手,机器人已经深深融入了医生和患者的日常生活。

KUKA 为医疗技术企业带来了优势,使其能够利用可靠的机器人技术,而无需自行研发机器人。KUKA 机器人技术配有适当的接口,是一个整体解决方案中不可或缺的一部分。

超一流的医疗机器人技术:德国制造品质,铸就先进治疗与精准医疗新高度

  • 多年卓越成就

    • 在医疗机器人领域拥有 25 年的专业经验
    • 在各个工业自动化领域拥有 50 年的经验
    • KUKA 技术应用于众多医疗机器人,服务于全球医院及诊所中的医生与患者
  • 安全性高

    • LBR Med 的设计和制造符合 ISO 13485 标准
    • LBR Med 已获得 IECEE CB 体系认证
    • 高运动精度和重复精度
    • 为医护人员和患者提供最高安全标准
    • 贯穿产品生命周期的质量保障
  • 全方位服务

    • 开发专用软件解决方案和接口
    • 将机器人技术集成到医疗设备中
    • 工程服务
    • 审批协助
    • 售后服务
  • 医疗领域中经过实践检验的机器人应用

    • 外科手术
    • 诊断支持
    • 患者定位
    • 放射治疗
    • 腹腔镜检查
    • 影像学检查
    • 康复治疗
    • 骨科手术
    • 健康护理

医疗机器人在从诊断到手术的各个环节中都能够提供支持.

机器人在医学领域具体应用在哪些方面?

KUKA Medical Robotics 团队:服务与专业知识

我们的团队由来自开发、客户支持、客户拓展和质量管理等领域的高素质专家组成,他们全身心投入到医疗机器人技术的研发工作中,力求提升医疗技术及其应用潜力。秉持着亲力亲为的态度,我们在全球范围内全天候地为您服务,积极探寻满足您需求的解决方案,并在医疗机器人领域的各个方面给予您支持。

医疗应用中的多样化机器人技术

KUKA 不仅是全球最大的自动化公司之一,而且还是医疗系统机器人领域的领先供应商。根据具体应用场景,可以选择配备集成传感器的灵敏轻型机器人或高负载机器人。

在专业活动中近距离体验 KUKA 医疗机器人

KUKA 创新奖

立足当下,塑就未来患者护理愿景

我们不仅提供可集成于医疗技术的机器人,还积极推动着医疗机器人领域的技术进步。我们通过与大学、研究院和各类机构建立合作,积极推动创新项目的发展。享有盛誉的 KUKA 创新奖加速了机器人应用在医疗领域的发展,并促进了从研究到实践的技术转化。在 20192020 和 2022 年,该奖项特别关注医疗应用领域。“Medical Robotics Challenge 2.0”是 2025 年 KUKA 创新奖的主题。

KUKA 创新奖的获奖者和决赛入围者:

CoNeeBot 团队展示了针对活检等微创手术的解决方案

这款医疗机器人可协助外科医生精准定位针头。

HIFUSK 团队满足了病理组织治疗方面的医疗需求。

手术机器人与聚焦超声的结合提供了一种精准、无创的外科治疗方法。

与实力伙伴携手合作