![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=5b81303db71746ef9cab78758a38ca51&w=1900&hash=FC1FC90181AB401640D1A8C460DAF539)
合作伙伴和客户案例
通过与强大的合作伙伴合作,如今已有众多采用 KUKA 机器人技术的医疗器械可供使用。
Siemens Healthcare:医疗机器人颠覆了 X 光成像技术
Siemens 通过 ARTIS pheno 将一套全新的由机器人支持的血管造影术系统投放市场,用于取代其成功的前身产品 Artis zeego。X 光系统的机器人核心部件是采用 KR C4 技术的 KUKA QUANTEC 机器人,KUKA Medical Robotics 团队在过去的数年中对它进行了调整和扩展,使其可以适用于临床用途。
这样 Siemens ARTIS pheno 通过自动在患者周围来回移动的 C 型臂可以快速而准确地对血管进行 X 光检查。几乎可以从所有位置对聚焦的身体部位成像,但却不需要移动患者的位置。如果必须取消检查,记忆功能可以在之后准确回到相同的位置。这样可以在操作期间检查结果。
ARTIS pheno 将在全球的微创手术、介入放射学和心脏病学手术中使用。
Accuray:机器人控制的放射疗法
自 2000 年起,Accuray 一直与 KUKA 合作。源于这种合作关系,诞生了第一套商业化的机器人控制放射外科系统。从此,CyberKnife 一直被先进的放射治疗中心用于高精度的肿瘤治疗。
由机器人手臂在患者周围来回控制光束,这样可以将剂量率集中于肿瘤,从而实现高能X光束取代外科手术刀。一套立体成像系统首先探测肿瘤位置,然后机器人收到移动报告,进而机器人完成对这些移动的平衡。这样不论肿瘤处于身体中的哪一部位。CyberKnife 可以准确直达肿瘤,保护周围的健康组织。
在使用 CyberKnife 治疗时,患者躺在手术台上,同样由机器人驱动手术台。一套数字成像系统立体探测肿瘤位置,向机器人报告由患者呼吸等产生的移动,机器人平衡这些移动。这样可以实现非常高的治疗准确度和质量,不需要住院手术。
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/radiotherapy-robots/kuka_medizinroboter_cyberknife.jpg?rev=2961d30402ff4504a44d6a9b936492f5&w=1400&hash=2AAB8E53CD397F74D81883D24C018531)
BEC:使用 KUKA 机器人定位患者
KUKA 的机器人和元件可以确保在放射治疗中精确地定位患者。系统合作伙伴与 KUKA 一起开发了一套可以准确定位患者的个性化解决方案。Buck Engineering und Consulting (BEC) 公司为维也纳 MedAustron 离子疗法和研究中心开发了一套可以定位患者的机器人辅助解决方案,其基础为 KUKA 机器人。
在以微粒为基础的放射疗法中,由于需要非常有限地移动高能射束,因此必须通过机器人移动患者。
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bec/bec2.jpg?rev=fdd1ef4db1fc429b8ad366e50cf3f7c9&w=1400&hash=0E4096D348CB8C7371040D06D8804D86)