![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=b8dc796e38df4f2e8635b0f16c14cfed&w=1900&hash=CC61A7A68CB135DBAC4E0E9E931192C9)
Empresas colaboradoras y referencias
Gracias a la colaboración con empresas colaboradoras de prestigio, actualmente hay disponible un gran número de productos sanitarios con soluciones robóticas de KUKA.
Siemens Healthcare: Los robots médicos revolucionan la generación de imágenes radiográficas
Con ARTIS pheno Siemens comercializa un nuevo sistema angiográfico por robot que releva a su popular predecesor, el Artis zeego. El centro robótico del sistema de rayos X es el QUANTEC de KUKA con la tecnología KR C4 que un equipo de KUKA Medical Robotics ha adaptado y perfeccionado para su uso clínico durante los últimos años.
Siemens ARTIS pheno ofrece una rápida y precisa exploración radiográfica de los vasos sanguíneos con un arco en C que se mueve automáticamente alrededor del paciente. La zona enfocada del cuerpo puede representarse prácticamente desde todas las posiciones sin tener que trasladar al paciente. Cuando una exploración tiene que interrumpirse, la función de memoria permite iniciarla más tarde exactamente en el mismo punto, lo que permite controlar los resultados incluso durante la intervención.
El ARTIS pheno se emplea en quirófanos de todo el mundo para una cirugía mínimamente invasiva, en radiología y en cardiología de intervención.
Accuray: Radioterapia guiada por robot
Desde 2000 Accuray colabora con KUKA. Esta colaboración originó el primer sistema de radiocirugía guiado por robot del mercado. Desde entonces, centros de radioterapia de todo el mundo emplean el sistema CyberKnife para obtener un tratamiento de los tumores de alta precisión.
Los rayos se enfocan con gran energía, en lugar de emplear un escalpelo. La muñeca del robot rodea al paciente que se encuentra tumbado, de modo que concentra la dosis sobre el tumor. Un sistema de imagen detecta la posición del tumor de forma estereotáctica y reporta los movimientos al robot, quien se encarga de compensarlos. CyberKnife tiene la capacidad de ir con precisión al encuentro de los tumores y de preservar el tejido sano que los rodea, independientemente del lugar del cuerpo en el que se halle el tumor.
Con el tratamiento con CyberKnife, el paciente se encuentra tumbado en la mesa de tratamiento, que también estará accionada por robot. Un sistema de imagen digital detecta la posición del tumor de forma estereotáctica y reporta los movimientos al robot (por ejemplo, los que el paciente genera al respirar). Este se encarga de compensarlos. Se obtiene un tratamiento extraordinario de gran calidad y alta precisión. No es necesaria una operación que requiera hospitalización.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/radiotherapy-robots/kuka_medizinroboter_cyberknife.jpg?rev=4280931805ba4b6fa6a8f76305c57ddb&w=1400&hash=067D6A8AD1C3679BAA49C5F7F96AC1C1)
BEC: colocación del paciente con los robots de KUKA
Los robots y componentes de KUKA proporcionan una precisa colocación del paciente en radioterapia. Los socios de sistemas desarrollan conjuntamente con KUKA soluciones individuales para una exacta colocación del paciente. La empresa Buck Engineering & Consulting (BEC) ha desarrollado una solución de tecnología robótica basada en los robots de KUKA para el centro de terapia de iones e investigación MedAustron de Viena que facilita la colocación del paciente.
En la radioterapia con partículas, el haz de alta energía se mueve únicamente de un modo muy limitado. Por ello, los pacientes tienen que desplazarse, acción que posibilitan las camillas robotizadas.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bec/bec2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=325BE94CC141CED114B2D2C19E9EF29C)