选择您所在的地点:

位置

汽车电子设备自动化生产

汽车电子设备持续快速发展,随之而来的便是日益严格的要求。我们提供多样化的产品组合和防静电保护机器人,并拥有深厚的专业知识,是您在自动化方面值得信赖的专家。我们保证您将获得高质量和良好的经济效益。


未来的汽车电子设备制造业

专用的机器人技术产品组合结合专业知识,使创新技术和经济效益共同发挥良好协同效应

汽车和电子工业之间的交集年复一年日益密切,汽车电子设备尤其是电子工业中自动化程度很高的领域。而无论是在上述两个产业认证机器人技术软件方面,KUKA 都累积了多年的专业知识。为了满足汽车电子设备部件在例如耐温性、使用寿命以及抗震动和冲击等方面的严格要求,自动化对于生产过程而言已是不可或缺。我们为客户提供从设计方案到实施,再到保养维护的整套系统解决方案

综合两个世界的专业能力:电子和汽车工业

  • 全球专业知识

    • 在汽车行业、电动汽车、电子工业和电池生产领域具有多年经验
    • 通过全球认证系统合作伙伴网络提供全方位专业知识
    • 在全球各地成功实施即用型解决方案
    • 具有许多技术工艺专业能力,包括接合技术
    机器人自动化解决方案数据库
  • 全面服务支持

    • 您身边的高素质服务技术人员和编程人员
    • 整个产品生命周期内提供客户定制服务
    • 遍布全球的基础设施和区域枢纽实现快速备件供应
    • 为每个目标群体提供机器人培训课程
    my.KUKA 数字客户入口网站
  • 智能解决方案

    • 适用于各种运动系统的标准控制器和编程语言
    • 针对特定任务的软件动作模式
    • 采用视觉系统对电子元件进行质量控制
    • 适用于线圈绕制和搬运柔性零件等高要求流程的自动化技术
    项目实例
  • 广泛多样的机器人技术产品组合

    • 各种机器人运动系统:协作机器人、6 轴机器人和 SCARA 机器人
    • 所有 KUKA 工业机器人均有防静电保护
    • 适用于颗粒控制环境的净室机器人
    • 获得认证的干燥室机器人
    • 现场调整作用范围和负载能力
    汽车电子设备机器人技术

现代汽车制造的技术进步:KUKA 的解决方案和产品

通过交互式图形,了解我们的机器人和协作机器人如何成功应用于车辆电子设备中,大幅度提高产能并使制造过程更高效和可靠。我们不仅采用高质量的机器,也有赖于环境友好型和可持续的自动化解决方案

  • 热管理系统

    电动汽车电池容易因受到极端温度的影响,而导致电池快速放电且使用寿命缩短。高效的热管理在保护电池方面可发挥极大的作用。精确的系统生产过程可以防止发生故障。

    工业机器人应用
    • 粘接
    • 等离子和清洁工艺
    • 捡放
  • 显示器和信息娱乐

    车载电子设备可提高人员保护的功能安全性和旅行时的舒适度,然而,制造商也必须对不断变化的趋势做出快速反应。在这些组件的生产过程中,机器人扮演着重要角色,因为它们可以在很短的时间内重新学习,确保制造商获得长远成功。

    工业机器人应用
    • 组装
    • 等离子和清洁工艺
    • 粘接
    • 捡放
  • 电机

    在生产过程中采用机器人,为电机的持续发展提供了灵活性。防静电机器人实现可靠、灵活的生产过程。KUKA RoboTeam 软件可用于在组装过程中高效运用和协调多台机器。

    工业机器人应用
    • 旋紧螺钉
    • 粘接
    • 组装
    • 标记/浮针打标
    • 搬运
    • 生产线终端检验
  • 逆变器

    逆变器将直流电转换为交流电,以便供车辆电机使用;也可以将交流电转换为电池充电所需的直流电。机器人在最短的周期时间内制造复杂的逆变器,并借助视觉系统进行质量检查。

    工业机器人应用
    • 粘接
    • 等离子和清洁工艺
    • 捡放
    • 生产线终端测试
    → 阅读我们的案例研究,了解更多信息
  • 汽车大灯和尾灯

    车辆照明必须节能且耐用。机器人多年来一直辅助制造过程,确保每个大灯和尾灯成品都绝对密封洁净。而且一切都以高速进行,生产成本得以精确计算。

    工业机器人应用
    • 粘接
    • 等离子和清洁工艺
    • 旋紧螺钉
    • 涂装/涂层
    • 搬运柔性零件
    • 插入插头
    • 捡放
    • 磨损测试
  • 超级计算机和其他控制单元

    在汽车技术领域,电动汽车中的高效能计算机可实现快速互联网链接、定期安全更新和创新驾驶功能。在制造这些高度复杂的电子设备时,便是采用可靠且精确的机器人。

    工业机器人应用
    • 组装
    • 捡放
    • 搬运柔性零件
    • 插入插头
    • ICT 测试
  • 车载充电器

    随着车载充电器的结构越来越紧凑,抗干扰功能不断改良,许多企业愈发依赖机器人应用。机器人能够快速适应新的要求,让人们更容易完成繁琐任务。

    工业机器人应用
    • 粘接
    • 等离子和清洁工艺
    • 捡放
  • 电池管理系统 (BMS)

    对于电动汽车而言,电池管理系统绝对不可或缺,因为它用于控制、监控驱动电池并记录充电状态。此外,系统也必须处理电池单元的热管理和平衡。机器人则确保了电池管理系统生产过程的质量。

    工业机器人过程
    • 质量检查
    • 组装
    • 旋紧螺钉
    • 粘接
    • 捡放
  • 直流-直流转换器(直流变压器)

    电动汽车和混合动力汽车具有两个独立的直流电网,通过直流-直流转换器(亦称变压器)连接。借助我们的自动化技术,DC/DC 转换器的生产过程一切保持流畅。

    工业机器人过程
    • 粘接
    • 等离子和清洁工艺
    • 捡放
  • 锂离子电池

    电池单元是电动汽车电池系统的基本元件。在生产过程中,机器人支持软包电池的运输和组装,有效确保电池单元的质量。

    工业机器人过程
    • 捡放
    • 码垛
    • 包装

     

    → 关于电池单元生产的更多信息

    → 关于电池组组装案例研究的更多信息

您想让您的汽车电子设备生产过程自动化吗?

我们很乐意为您的公司提供支持和建议,协助您找到适合您具体汽车应用的机器人组件、优化流程和技术

获得认证的汽车电子设备机器人技术

我们的产品针对汽车电子工业中整个价值链提供适应性强的模块化解决方案,同时也适合用于处理敏感电子元件,且维护需求低。此外,我们也非常重视为人员提供安全的工作环境,因此精准、重复精度和高安全标准也都是我们产品组合中的重要组成部分。

 

白皮书:自动化技术带来的机遇 

汽车工业电子元件生产如何蓬勃发展

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

了解工业机器人和协作机器人如何推动电动汽车。

下载白皮书

原始设备制造商和供应商在汽车电子领域成功使用工业机器人的实践

预组装电动汽车高压电缆

 搬运高压电池的柔性零件 

多种应用软件:
投入耗时短、过程可靠性高

KUKA.AppTech:在应用环境中为 KUKA 机器人进行编程

KUKA.RobotSensorInterface:工业机器人与其传感系统之间的通信接口

KUKA.Sim:实时对机器人应用进行智能离线编程,以最低的成本实现最大的规划可靠性

KUKA.PLC mxAutomation:PLCopen 认证的通用 PLC 接口

KUKA.SafeOperation:以安全为导向的机器人工作空间监控

KUKA.ForceTorqueControl:对机器人运动的过程力和过程扭矩进行编程

KUKA.GripperSpotTech:工作环境中工具和抓手的控制

KUKA.VisionTech:2D 物体识别、代码和 OCR 识别及质检

KUKA.RoboTeam:可协调最多由 4 台机器组成的团队合作,以及同步工件变位机或机器人直线轴等附加轴运动系统

KUKA iiQoT:数字化汽车电子设备制造的工业物联网平台

关于汽车和电子工业的更多信息