选择您所在的地点:

位置

iiQKA.OS

iiQKA.OS - 功能强大且操作便捷的全新 KUKA 操作系统 

iiQKA.OS 是 KUKA 面向未来的机器人操作系统,使基于机器人的自动化实施具备以从未有过的速度、效率和便捷性。 


高可用性典型示例 - 由灵活高效的软件架构提供 

有了全新 KUKA 操作系统 iiQKA.OS,KUKA 可确保专业人士和非专业人士都能加快自动化目标的实现。iiQKA.OS 是一款可靠易用的操作系统,不仅可以让初学者可以快速开始使用机器人,而且还能够为行业专家显著改进自动化流程。为了实现上述优势、灵活性和可用性,新的操作系统基于现代化、模块化的软件架构而建,可以提高整体效率和开发速度,以便尽快安装新功能或组件,让客户能够快速响应市场需求。这种全新架构还支持快速实现更新和升级,以便随着时间的推移,我们的新机器人操作系统可以添加越来越多的功能;通过向用户提供各种智能解决方案,定期深挖潜能,为客户赋予多种可能。

  • smart_3D visualization

    UI 中的 3D 场景是提供直观用户界面的关键部分。*
    • 便于掌握整体情况的机器人 3D 视图、编程参数和环境
    • 真实世界中的机器人镜像运动 3D 动画
    • 支持查看机器人、位置和编程坐标
    • 支持与选定位置快速交互的 GoTo 功能
    • 可用的触摸手势(如捏合和缩放、滑动、旋转)
    • 对空间展开安全监测(根据更新)以及可视化
    • 可通过可视化屏幕启动和监控选定程序
  • smart_extension

    • 轻松安装针对特定应用的工具箱
    • 工具箱附带扩展或组件运行所需的所有元素
    • 平台内的开放接口可确保系统的稳定、一致且便捷的系统扩展
    • iiQKA Ecosystem 可以提供自动化社区,以快速提供解决方案、助推客户取得成功以及最大限度地实现可扩展性
  • smart_help

    集成和直观的帮助是快速克服障碍的关键部分。
    • 自助和支持贯穿于整个客户流程
    • 嵌入 smartPAD pro 用户界面的信息工具提示
    • 预配置许多组件和扩展,以实现快速入门
    • 连接到 KUKA Xpert
    • my.kuka 和 smartPAD pro 用户界面上提供分步式支持媒介
    • 社区论坛,可以快速浏览 KUKA 和其他用户的使用心得
    https://my.kuka.com/s/login/?language=de
  • smart_programming

    得益于 KUKA 便捷的机器人操作系统和全新 iiQKA smart_programming 方法,即使是没有经验的用户也可以在短时间内创建初级到中等难度的应用,而无需专门的编程技能。*
    • 没有经验也可创建机器人程序
    • 几分钟即可创建简单的应用
    • 与程序树和命令一起使用,也可实现高级编程
    • 手动引导、GoTo 功能和教学点,帮助快速进行机器人运动编程
    • 可以在执行过程中更改参数和修改程序
    • 可使用多种语言为机器人编程

  • smart_safety

    • 易于初学者上手的安全配置
    • 直接在 smartPAD pro 用户界面上进行配置和诊断
    • 可打印的客户安全配置文档
    • 轻松建模球形机器人
    • 立方体和棱镜体的安全工作空间
    • 通过 Sick 激光扫描仪“microScan3 Pro”(FSoE 版)实现可扩展性
    • 人机协作型作业 (HRC) 验证向导
  • smart_start up

    全新 iiQKA 操作系统和 iiQKA Ecosystem 拥有精心设计的用户体验和直观的用户界面,可加快设置,并支持用户友好的安装和配置。*
    • 开箱、设置和启动,只需几分钟
    • 针对首次使用用户,提供快速指南和向导
    • 众多预配置组件
    • 预配置机器人软件,保障安全
    • 修改界面,省时省力
    • 无需工程工具
    • 简单的安全验证措施

由用户为用户而设计

iiQKA.OS 的核心价值在于基于强大架构的用户友好性,在整个客户使用过程中展现易于上手、可靠性能和便捷操作等优势。因此,KUKA 会与用户密切合作,在每个开发阶段对整个系统进行审查。为了不断地从客户体验中汲取经验,KUKA 已实施结构经过精心设计的反馈系统。拥有此类宝贵见解,KUKA 能够使机器人软件、硬件和服务更好地适应用户的需求,从而确保 iiQKA.OS 和 iiQKA Robotic Republic 可以完美配合,共同打造最佳的机器人使用体验。结合使用快速定期的功能更新,可以始终确保客户能够使用最新功能与改进。

客户体验:软件、服务以及易于操作和编程的 KUKA 机器人,全部涵盖在一个功能强大的产品套装中

专注于电子制造的机电一体化服务供应商 Zollner Elektronik AG 分享了他们在扩展的 iiQKA 原型试验阶段的第一次体验。

具有显著优势的现代化、模块化开放式软件架构

拥有坚实的软件架构设计基础是确保 KUKA 全新操作系统 iiQKA.OS 永葆先进性这一优势的关键所在。基于 Linux 内核,整个架构旨在实现快速的开发,并确保最大的易用性:从可以单独开发和改进的模块化和容器化元素,到稳定一致的应用程序编程接口 (API) 和响应性,再到支持分散管理的数据镜像,可以确保用户使用所有设备的数据一致性。

  • 以 Linux 为核心

    • 开源和强有力支持
    • 大范围的硬件兼容性
    • IT 和行业标准
    • 灵活且强大
    • 以安全为第一设计原则
  • 模块化和容器化

    • 用一目了然的通信接口分隔的架构元素
    • 轻松快速开发新功能
    • 支持重大更改,同时保持整个系统的性能稳定
    • 面向未来的平台的关键基础
  • 开放式接口

    • 应用程序编程接口 (API) 支持标准化的系统交互
    • 在生态系统中提供价值延伸的基础
    • 稳定一致地访问子系统
  • 基于 Web 的用户界面

    • 以多种格式运行的响应式设计
    • 轻松快速开发自定义用户界面和元素
    • 加快新功能和组件的扩展与添加

专业人士和非专业人士均可轻松采用自动化

凭借 50 年来在机器人和自动化技术方面的丰富经验,通过 iiQKA Robotic Republic 自动化社区,KUKA 再次证明了自身在设计面向未来的灵活自动化解决方案方面的优势。基于 iiQKA.OS 的开放式接口,让所有人都能采用自动化(包括专业人士和非专业人士)。为了尽可能保证始终提供最全面的体验,KUKA 将在较短的发布周期不断更新机器人操作系统,尤其是在最初的扩展阶段。用户将逐步从增加的功能和服务中受益,实现自动化硬件(如 KUKA 机器人)的便捷操作、直观处理和安全运行。

 

iiQKA:人人都可使用的便捷快速自动化技术