Scegli la tua località:

Paese

KUKA.SmartBinPicking

Bin Picking

Si tratta di riconoscere automaticamente gli oggetti in un contenitore, afferrarli ed estrarli. La sfida è rappresentata dalla disposizione per lo più casuale degli oggetti. KUKA offre una soluzione completa in base alle esigenze del cliente.


Bin Picking – la "presa alla rinfusa"

I compiti classici dei robot industriali sono l'assemblaggio o il trasporto di componenti da un luogo all'altro. Le crescenti esigenze e la complessità dell'industria manifatturiera richiedono che i robot industriali siano in grado di riconoscere e identificare i pezzi il più rapidamente possibile, oltre che di effettuare semplici operazioni di carico e scarico. È qui che entra in gioco il Bin Picking, che tradotto significa "presa alla rinfusa" e si svolge in tre fasi in cui gli oggetti disposti a caso vengono riconosciuti, prelevati e riposizionati.

Cella di Bin Picking per la selezione precisa di oggetti disposti in modo casuale tramite sensore di visione 3D

Il sistema di Bin Picking può essere facilmente riprogrammato e può essere utilizzato su un'altra macchina utensile.

Afferrate il successo con la vostra azienda insieme a noi

Tutto da un'unica fonte

Dalla telecamera intelligente di Roboception al sensore 3D di MAFU Automation, abbiamo una gamma di soluzioni modulari per massimizzare la flessibilità, l'efficienza e lo sgravio dei dipendenti nella vostra azienda con il Bin Picking. A tal fine, li dotiamo dei componenti necessari per garantire una transizione efficace e senza intoppi, in modo che possiate beneficiare di questi vantaggi.

 

Afferrare gli elementi nella scatola con KUKA offre numerosi vantaggi:


Soluzione end-to-end in base alle esigenze del cliente 

Ci occupiamo della configurazione completa, compresi gli studi di fattibilità, e implementiamo le soluzioni specifiche per gli integratori di sistema e i clienti.

Pacchetti di funzioni standardizzate per il Bin Picking 

Grazie al modello CAD e ai sistemi di visione 3D/2D, offriamo una soluzione a basso costo con componenti predefiniti per pezzi di diverse misure.

Efficienza

Riduciamo i tempi ciclo grazie all'intelligenza artificiale nel riconoscimento degli oggetti, attraverso la pianificazione parallela del percorso e al movimento senza collisioni del braccio robotico.

Elevata flessibilità

Grazie al collegamento di produttori di telecamere su misura (ad es. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, ...), garantiamo massima flessibilità. E' possibile prelevare i pezzi anche dai nastri trasportatori.

Facilità d’uso

Grazie ai componenti predefiniti direttamente sullo smartPAD, l'integrazione e la configurazione sono facili anche per i principianti con conoscenze robotiche di base.

Qualità comprovata

Con il nostro know-how in materia di Industria 4.0 e il Customer Service globale, vi supportiamo nell'automazione e vi aiutiamo con ulteriori informazioni.

La perfetta interazione tra robot industriali, software e tecnologia delle telecamere

Il prelievo automatizzato dei pezzi da una scatola mostra un'elevata applicazione nei settori in cui si movimenta molto materiale sfuso. Poiché i prodotti sono sfusi o non ordinati nel contenitore, viene utilizzato un sistema di elaborazione delle immagini 3D in combinazione con un robot industriale per la movimentazione. Ciò consente la movimentazione automatizzata di materiali sfusi di ogni tipo. La combinazione di sistemi di elaborazione delle immagini e robot industriali offre molti vantaggi. Il nostro obiettivo è massimizzarli.

Robot versatili per ogni presa

KUKA offre un'ampia gamma di robot industriali con carichi utili e portate diversi per soddisfare le vostre esigenze individuali e i vostri campi di applicazione.


Ulteriori elementi per ottimizzare l'applicazione di Bin Picking

Volete aggiornare la vostra produzione con il Bin Picking?

Saremo lieti di consigliarvi

Quali sono le attività che traggono maggior beneficio dal Bin Picking?

  • Montaggio

    Rilevamento, presa e separazione di viti e minuteria in una scatola, che vengono smistati e utilizzati nell'assemblaggio finale.

    Per saperne di più sull’industria automobilistica.
  • Pick and place

    Presa degli oggetti collocati casualmente in un cassone, che devono essere prelevati per l’ulteriore lavorazione.

    Scopri di più
  • Machine Tending

    Caricamento degli oggetti nella macchina a controllo numerico per la successiva lavorazione.

    Scopri di più
  • Pallettizzazione

    Rilevamento, presa e separazione di pezzi di lamiera piegata da una scatola e deposito su un nastro o in una posizione predefinita.

    Per saperne di più sull’industria metallurgica.