Scegli la tua località:

Posizione

Costruzione automatizzata di case modulari

Grazie alla costruzione automatizzata di case modulari, stiamo spostando gran parte della produzione di case in fabbrica. Questo nuovo modo di costruire riduce i tempi di costruzione, abbatte i costi, fornisce risposte a questioni pressanti legate alla carenza di lavoratori qualificati e apre nuove prospettive per una maggiore sostenibilità.


L'automazione è il nostro DNA

KUKA è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di robotica e ingegneria e produttore di sistemi di produzione flessibili e innovativi basati su robot e di soluzioni di produzione. Da singole macchine, componenti, robot e celle robot a complesse linee di produzione e assemblaggio. Con una storia aziendale di oltre 100 anni, KUKA è sempre stata un agile leader dell'innovazione nel campo dell'automazione e della digitalizzazione, guidando il cambiamento con esperienza e know-how.

KUKA si occupa da anni dei processi e delle sfide dell'industria edile e ha accumulato un know-how specifico nell'edilizia in propri progetti di ricerca e sviluppo. Per offrire un’alternativa economica ed efficace all'edilizia convenzionale con il metodo di costruzione modulare automatizzata, si è puntato su un’integrazione verticale di produzione senza precedenti, che in diversi nuovi processi e tecnologie consente un cambio di paradigma nella costruzione automatizzata di case dall’inizio dei lavori, attraverso l'uso della robotica, fino al montaggio. 

KUKA risponde all'esigenza globale di alloggi a prezzi accessibili: la costruzione automatizzata di case modulari offre la possibilità di realizzare edifici efficienti con tempi e costi di costruzione ridotti.

La carenza di alloggi è un problema globale

L'aumento degli affitti e, per tanti, case di proprietà inaccessibili: questo è lo status quo globale del mercato immobiliare negli ultimi anni. Secondo l'OCSE, un terzo della popolazione mondiale è oberato dai costi dell'abitazione, il che significa che spende più del 40% del proprio reddito solo per l'abitazione. Anche in Europa e in Germania la situazione continua a peggiorare. In tutte le regioni d'Europa si registra una carenza di alloggi a prezzi accessibili. Dal 2021, anche il settore edile soffre di crescenti problemi di offerta e di personale. Le crisi mondiali, i conflitti globali, l'aumento dei prezzi e i problemi nelle catene di fornitura continuano a influenzare l'industria edile. L'ulteriore aumento della domanda di alloggi non può essere soddisfatto dal modo di costruzione convenzionale e sono necessarie nuove soluzioni. 


L'automazione della costruzione di case modulari risolve problematiche dell'industria edile tradizionale

La moderna tecnologia di automazione di KUKA rende la costruzione modulare flessibile quanto i metodi di costruzione tradizionali e apre nuove possibilità in questo settore.


Costruzione modulare automatizzata

  • Crea alloggi a prezzi accessibili

  • Contrasta la carenza di lavoratori qualificati nel settore edile

  • Offre alle nuove generazioni nuove prospettive

  • Aumenta la qualità testando i moduli già in fabbrica

  • Tempi di costruzione più brevi

  • Consente il rispetto di normative e standard edilizi sempre più complessi

Trasferimento della produzione nella fabbrica del futuro.

Il potenziale dell'automazione è enorme

Grazie alla nostra conoscenza dei processi, dell'automazione, della digitalizzazione e dell'impiantistica, trasferiamo all'industria edile l'esperienza acquisita per decenni in uno dei settori più automatizzati al mondo, l'industria automobilistica. L'industria automobilistica ci serve quindi come modello per l'industria edile di domani.
  • Industria automobilistica - PRIMA

    Con l'introduzione della catena di montaggio nel 1913 i tempi di produzione di un'autovettura diminuirono notevolmente.
  • Costruzione di case modulari - OGGI

    La costruzione di case modulari è ancora agli inizi in termini di automazione. L’obiettivo è chiaro: aumentare l’efficienza e accorciare i tempi di produzione.
  • Industria automobilistica - OGGI

    L'automazione flessibile, i robot efficienti e la digitalizzazione fanno sì che, nonostante la crescente complessità dei veicoli, venga completato un veicolo ogni minuto.

Dare forma al cambiamento attraverso l'innovazione insieme a KUKA e beneficiare di decenni di esperienza


Alto rendimento a fronte di un costo contenuto

La costruzione completamente automatizzata dei moduli da parte di un sistema KUKA consente di evadere un elevato numero di ordini a costi contenuti, con effetti positivi sugli alloggi a prezzi accessibili.

Flessibilità del concetto

La costruzione modulare automatizzata è variabile.
KUKA realizza progetti basati su un'ampia gamma di materiali come il legno o l'acciaio.

Fabbriche KUKA

Siamo in grado di costruire e gestire nuove fabbriche per la costruzione di case modulari automatizzate per il vostro settore edile.

Tempi di realizzazione brevi, bassi costi di finanziamento

Il tempo totale di costruzione si riduce di circa il 40%, a seconda del progetto. Soprattutto, questo riduce significativamente il tempo trascorso in cantiere.

Spostare il cantiere in fabbrica - con la competenza di KUKA

Maggiore efficienza, qualità senza precedenti, miglioramento delle condizioni di lavoro e sostenibilità nell'edilizia, applicando i più elevati standard energetici e utilizzando meno risorse. La moderna automazione nell'industria edile rappresenta una pietra miliare sociale.
  • Consegna

    I moduli finiti vengono consegnati al cantiere “Just in Time” per il montaggio finale e presentano già un grado di completamento superiore all'80%.
  • Creare un telaio

    Vengono creati dei telai per pareti, soffitti e pavimenti, che fungono da base per tutti i moduli. La struttura di base può essere realizzata in diversi materiali, come legno o acciaio. Lungo l'intero processo produttivo, i robot e l'integrazione di tecnologie digitali garantiscono efficienza e alta qualità.
  • Pareti pronte per la costruzione

    In fasi successive, i telai vengono riportati allo stato di costruzione grezza. Il risultato sono pareti e pavimenti isolati finiti che supportano già gli impianti elettrici e sanitari grezzi (MEP).
  • La qualità è standard

    Ogni singolo modulo viene sottoposto a un controllo di qualità definito prima della consegna e vengono eseguiti i collaudi previsti dalla legge.
  • Fondazione

    Mentre le fondazioni vengono costruite in cantiere, i moduli vengono già prodotti in fabbrica in condizioni ottimali e indipendenti dalle condizioni atmosferiche, e in seguito dovranno essere assemblati in cantiere per formare la casa finita.
  • Installazione

    I moduli vengono assemblati e installati direttamente in loco. Questo processo viene completato in pochi giorni o settimane, a seconda delle dimensioni del progetto, riducendo in modo significativo i tempi di costruzione degli edifici e le emissioni acustiche associate, altrimenti comuni nel settore.
  • Costruzione modulare

    Il metodo di costruzione modulare è flessibile quanto la costruzione di case convenzionali, ma riduce i tempi di costruzione degli edifici fino al 70% e porta a una notevole riduzione dei costi grazie a una pianificazione razionale e a un uso efficiente delle risorse.
  • Creazione dei locali

    Come nella produzione della carrozzeria di un'automobile, i singoli gruppi costruttivi sono ora collegati per formare uno spazio e il prodotto finale è riconoscibile nella sua forma.
  • Progettazione dei locali

    Che si tratti di cucina o di bagno, di camera da letto o di soggiorno, i singoli moduli sono attrezzati e progettati nei minimi dettagli, in modo da ridurre al minimo i tempi di montaggio.
  • Costruzione convenzionale

    In tutte le regioni d'Europa si registra una carenza di alloggi a prezzi accessibili. La costruzione convenzionale di case non può affrontare questa sfida da sola. Secondo l'OCSE, molte persone con basso reddito sono sovraccaricate dai costi dell'alloggio, il che significa che spendono una parte molto consistente del loro reddito per l'abitazione. La richiesta di soluzioni più innovative nel settore edile si fa sempre più forte, in quanto queste possono svolgere un ruolo significativo nel contrastare questo problema attraverso una maggiore integrazione delle moderne tecnologie. 
  • Consegna del materiale

    Tutte le materie prime vengono consegnate centralmente alla fabbrica per diversi progetti di costruzione. I tragitti sono ridotti e la scelta dei mezzi di trasporto è ottimizzata.

Il vantaggio della sostenibilità per l'industria edile del futuro

Diamo forma al cambiamento attraverso innovazione e know-how nel campo dell'automazione e della robotica. Ad esempio, i tempi di costruzione si riducono fino al 70% con costi complessivi inferiori di un quarto grazie alla riduzione dei costi di materiale e manodopera nella produzione automatizzata rispetto alla costruzione convenzionale. Nel processo, vengono rispettati i più alti standard di qualità e le case efficienti KfW diventano uno standard realmente accessibile. La produzione in fabbrica è per vari aspetti più efficiente dal punto di vista delle risorse e indipendente dalle condizioni meteorologiche, poiché solo l'assemblaggio finale e la costruzione delle fondamenta avvengono in cantiere. Un alto grado di automazione ha un effetto positivo sui costi, sui tempi e sulla sostenibilità con un'elevata precisione e efficienza. Una casa realizzata in modo automatizzato e modulare porta con sé un altro grande vantaggio: il tasso di rilavorazione si riduce dal 12% a meno del 3%.

 

La promessa di sostenibilità di KUKA

Intendiamo la sostenibilità come azione responsabile e imprenditoriale per un successo economico a lungo termine. La sostenibilità è un elemento della nostra strategia aziendale che contribuisce al successo del business. Così facendo, sosteniamo la protezione dell'ambiente attraverso l'uso attento delle risorse naturali. Manteniamo un rapporto equo e rispettoso con i nostri dipendenti, fornitori e partner commerciali e adempiamo attivamente alla nostra responsabilità sociale. Gli elementi fondamentali delle nostre attività commerciali includono anche il rispetto in ogni momento e in ogni luogo delle leggi applicabili, il rispetto dei valori etici fondamentali e l'agire in modo sostenibile.

Il portafoglio KUKA per la costruzione automatizzata di case modulari

L'automazione moderna e flessibile consente la produzione in condizioni ottimali e assicura un controllo di qualità continuo e senza soluzione di continuità, con il risultato di un basso tasso di rilavorazione una tantum. Il software intelligente assicura flessibilità e quindi individualità con elevata efficienza, invece di un'architettura uniforme e incolore. Grazie al risparmio sui costi di produzione e di montaggio, anche i giovani possono realizzare il sogno di possedere una casa propria, che allo stesso tempo può essere adattata alle esigenze specifiche del cliente durante la progettazione e la costruzione.

 

Con KUKA otterrete la costruzione automatizzata di case modulari da un unico fornitore - su misura per ogni scopo di applicazione

  • Costruzione sostenibile e a risparmio di risorse

  • Nelle aree urbane e rurali

  • Elevato standard di progettazione

  • Standard KfW ed equivalenti

  • Le più moderne attrezzature tecniche

  • Salute e assistenza

  • Istruzione e istituzioni

  • Industria alberghiera e della ristorazione

  • Alloggiamento

Maggiori informazioni su KUKA nell'industria edile