自分の現在地を選択してください:

場所

食肉加工における自動化

大分割からパレタイジングまで - KUKAは食肉加工のバリューチェーン全体に沿って自動化ソリューションを提供しています。当社は完全なポートフォリオのサプライヤーとして、インテリジェントロボットシステムによって、屠畜場や食肉卸業者をサポートしています。


ロボット技術が食肉加工にもたらすこと

食肉加工業への要求は年々高くなっています。食肉加工におけるプロセスチェーン全体カバーする自動化システムは、高い食品品質と衛生基準、およびカーボンフットプリントの削減に関して決定的な要因となります。食肉加工業には、あらゆる種類の動物の肉の分割、検印、検査、漬け込みなどの加工工程、包装、パレタイジングなどの作業が含まれます。

食肉産業の各工程に適したシステム

必要に応じて、動物の到着から食品の調理、スーパーマーケットへのパレットの発送まで、当社は、この業界の企業に、全体的な自動化ソリューションを設備しています。

  • 大分割

    • 牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉など、すべての種類の肉は、まず大まかに加工可能な部分に分割されます。
    • 蹄、足、角、頭、尾が取り除かれます。機械はコンベヤベルトの速度および肉の振動を計算し、それによって肉の分離時に最高レベルの精度を保証します。
    • 屠殺スタンプを肉の切り身に押すことができます。
    • これらの処理工程には、インテリジェントなセンサー技術が必ず必要になります。

     

    当社のハイジェニックオイル (HO) バージョンのロボティクスは、オーダーメイドの保護カバーを備えているので、生肉やその他の食品を扱うのに最適です:

    • KR QUANTEC HO(耐可搬重量120~240 kg)保護等級IP67まで対応。
    • KR IONTEC HO(可搬重量50 kg)より高い保護要件に対応
    • KR CYBERTECH HO(可搬重量10~20 kg)パワフルな多機能ロボット
  • 検査

    包装されていない食肉製品の自動検査には、統合されたカメラ技術と画像処理システムが使用されています。

    • 食肉はカメラで点検されます。
    • スライスした肉の霜降りを測定することで、筋肉と脂肪の割合が計算でき、食品の価格を正確に決定することができます
    • さらに、血液、異物、骨の骨の残骸などを探すことで、それに続くクリーンな加工と最高な衛生が確保されます。
    • 食品の品質を点検し、特に細菌やバクテリアを排除するために、サンプルが採取されます。

     

    このロボティクスが使用されます:

    • KR AGILUS HM(可搬重量6~11 kg)、生の食品を加工するためのハイジェニックマシン
  • 肉片の加工

    • 生肉は、調理できるまたはパックできる大きさにカットされます。
    • 家禽の加工では、鶏を丸ごと結んだり、ムネ肉やモモ肉などの部位ごとに用意されます。
    • その後、ステーキ、スペアリブ、レッグ、カツなどは、さらに加工されるか、パッキングされます。

     

    このロボティクスが使用されます:

  • さらなる処理の可能性


    カットされた肉製品は、多くの場合、食肉卸業者の従業員によってさらに処理されます。ここでは、例えば、超音波切断が行われることもあります。いくつかの例を挙げると:

    • 肉を漬け込んだり、串に刺したりします。
    • ソーセージはラックに吊るして燻製にします。
    • ボイルソーセージを切り開く。
    • 除去された残肉はさらにペットフードに加工されます。
    • 代替タンパク質が製造される。

     

    食肉食品のその後の加工工程に応じて、さまざまなHOロボット(ハイジェニックオイル)が使用され、また生の食品の直接処理に使用できるハイジェニックマシンであるKR AGILUS HMが使用されます。

  • 包装

    • ロボットが肉を小分けにしてパック詰めをします。例えばプラスチック製トレイ、熱成形トレイ、またはチューブ状袋で。同様に、シーリングも自動化されています。
    • パッケージングの際は、食品の美的配置が特に重要な役割を果たします。
    • スーパーマーケット用の正しいラベリングも自動で行われます。
    • その後、パックは箱に入れられますが、その際、箱を広げて組み立てまでの全工程をロボットが行います。

     

    このロボティクスが使用されます:

    生肉包装用のハイジェニックマシン (HM)

     

    すでに包装された食品を取り扱うためのハイジェニックオイル (HO) 仕様のロボティクス

    • KR DELTA HO(可搬重量3~6 kg)、高いスループット用の高速ロボット
    • KR AGILUS HO(可搬重量6~11 kg)

     

    お客様事例:食料品の包装
  • パレタイジング

    最後に、箱はパレットに整然と積まれて、精肉店やスーパーマーケットへの輸送の準備が整います。

    輸送準備の整った生鮮食品のパレットは、KR QUANTEC PA Arcticを使用することで、冷蔵倉庫に一時的に保管することができ、そのため、スーパーマーケットからの急な注文にもすぐに対応できるようになります。

    このロボティクスが使用されます:

    • KR QUANTEC PA(可搬重量120~240 kg)、ハイジェニックオイル (HO) バージョンとしても利用可能。
    • KR QUANTEC PA Arctic(可搬重量120~240 kg)マイナス30度までの冷凍倉庫での使用に対応
    • KR 40 PA(可搬重量40 kg)、ご要望に応じて、ハイジェニックオイルバージョンとしても利用可能

     

    お客様事例:食品のパレタイジング

開発とサービスにおける卓越性

食料品の高品質要件、生産価格の上昇、熟練労働者の不足など、食肉加工業者の課題は多岐にわたり、業界は常にそれらに新しい方法で対応する必要があります。だからこそ、食品業界で数十年の経験を持つ自動化パートナーに信頼をお寄せください。

当社のお客様は、再現性の高いプロセスにより、高い生産性、低コスト、食品安全性の向上というメリットを得ることができます。世界中に拠点を持ち、24 時間年中無休のサービスにより、現地であっても、あらゆる質問に対して信頼できるサポートが保証されます。

自動化された食肉加工と家禽加工のメリット


ハイジェニックロボット

いたるところで保護カバーで作業することは、もう必要ありません。生の食品に直接触れることができるハイジェニックマシンとしては、KR AGILUS HMとKR DELTA HMという2台が用意されています。さらに、全ポートフォリオは、HO(ハイジェニック オイル)バージョンでも利用できます。 

インテリジェントなセンサー技術

枝肉を正確に切断するためには、インテリジェントなカメラ検出が必要です。制御の適切なインターフェースを介して統合されたAIベースの3D画像処理は、形状の崩れた部分や振動している部品、動いている部分を検出します。 

高出力、安定した品質

当社の食肉産業用ロボットは、1時間あたり、豚の場合は最大で1,000頭、鶏の場合は最大で60,000羽という大量の数を、安定した品質で加工します。さらに、リーチ可搬重量においては、特に優れています。

すべてを一社で提供

インテグレーターとともに、生産の自動化、およびに新しいプラントコンセプトの開発をサポートします。私たちは、センサー技術についてアドバイスし、総合的なシステムにより、いかに過程とコストが節約できるかを示します。

熟練労働者不足を補う

総合的で衛生的な自動化ソリューションにより、屠畜場や食肉卸業者でのプロセスは、スタッフが不足している場合でも、効率的かつ経済的であり続けることができます。重くて扱いにくい業務を自動化ソリューションが引き受けることは、スタッフの仕事の満足度にプラスの効果をもたらします。

世界的な実現可能性調査

当社の国際アプリケーションセンターでは、最高の品質に重点を置いています。ここでは、実現可能性調査とシミュレーションを事前に実施し、さらなる加工プロセス用に、新しいエンジニアリング ソリューションをテストする機会を提供しています。

プロセスチェーンに沿った当社のポートフォリオ 

すべての自動化の心臓部となるものは、ロボティクスです。その性能、精度、速度は、食肉加工での効率を決定します。さらに、当社のシステムは、工業で培った数十年にわたる専門知識を食肉業界に提供しています。

このような過酷な環境では、ロボット技術は、特別な湿気、熱、または寒さに耐えることができる必要があります (例:冷却されていたり、湿気の多い作業空間)。当社の製品はすべて、堅牢な機構をもち、必要なIP保護等級に対応するように設計されています。

当社のハイジェニックマシン (HM) は、生鮮食料品にすぐに使用できます。他のロボットにはすべて、カスタマイズされた保護カバーが装備されています。

第一次および第二次産業における、衛生面の配慮が必要なエリア向けの小型ロボティクス

大分割および包装用のハイジェニックオイルロボティクス 

ハイジェニックオイル (HO) ポートフォリオの概要

NSF H1潤滑剤を使用したHO仕様の当社のロボットは、食肉産業の第二次領域における高い衛生要件を満たしています。

食肉加工業における高度なパレタイジング

食肉加工でのプロセスの自動化をお考えですか?

当社にご連絡ください。当社の食料品エキスパートがアドバイスして、計画から導入までお客様のお手伝いをいたします。当社のサービスは24時間年中無休なので、試運転後も安心してご相談いただけます。

食品業界のホワイトペーパー

当社は長年の経験を生かし、食品業界の1,000を超えるお客様向けのソリューションを開発してきました。ロボティクス、ソフトウェア、サービスを組み合わせることで、当社がお客様に最適なパッケージをどのように実現しているか、こちらでご覧ください。納品から発送までのコンセプトをどのように成功させているか、8つの印象的な実例でご説明します。 

食品業界向けソリューションを無料でご紹介します。

ホワイト・ペーパーをダウンロードする

あらゆる種類の食肉に適用できるので、自動化されたプロセスは導入する価値があります。 

どの動物で食肉生産が行われていても、どの作業プロセスが計画されていても、当社の産業用ロボットは、ほぼすべてのプロセス工程をインテリジェントに自動化するので、加工プロセスがより迅速かつ正確になります。

 

屠畜・分割工程

  • 赤身肉(牛肉、ラム肉)

    • ひづめと角の除去
    • 牛の4分割化
    • カメラによる肉質の評価

     

  • 豚肉

    • 屠畜スタンプを押す
    • 豚半身の大分割
    • 肉薄切りを深絞りトレーへ挿入
  • 家禽肉

    • 凍結前に縛る
    • チキンナゲットの仕分け
    • 深絞りトレーに鶏串を並べる

さらなる加工工程

  • ソーセージとハム

    • 乾燥ラックにソーセージを吊るす
    • イベリコハム用熟成装置への積み込み作業
    • サンドイッチにソーセージのスライスをトッピングする
  • 代替タンパク質

    • 昆虫粉の加工
    • ハンバーガーのパテをつかむ
    • 植物性冷凍食品のパレタイジング
  • ペットフード

    • ペットフードの包装
    • オートクレーブの装填および取り出し
    • ペットフードのパッケージのパレタイジング

お近くのシステムインテグレーター

コンサルティング、最適化、導入、迅速なサービスなど、いずれにおいても、当社のインテグレーターが現場でお客様をサポートいたします。

食品業界における特別な専門知識