Scegli la tua località:

Posizione

Il futuro della robotica medica

Robotica e innovazione: le nuove tecnologie svolgono un ruolo sempre più importante nella tecnologia medica del futuro. Promuoviamo l'utilizzo della robotica medica e lavoriamo costantemente a nuove idee insieme ai nostri partner. Infatti, l'era della robotica medica è appena iniziata.


Ottime prospettive per i robot KUKA nella tecnologia medica

Radioterapia, posizionamento del paziente, diagnostica per immagini, riabilitazione: l'elenco delle applicazioni dei robot e dei sistemi di assistenza medica è lungo e tutt'altro che esaustivo. I robot di grandi dimensioni, come il KR QUANTEC HC, con la loro elevata capacità di carico utile e precisione, sono componenti essenziali della tecnologia medica. Ma il futuro della medicina è nei cobot come l'LBR Med. In molti campi, come l'oftalmologia, il trapianto di capelli, la chirurgia articolare, la neurochirurgia o la dermatologia, le prospettive per medici e pazienti sono illimitate, grazie allo sviluppo e all'uso di sistemi robotizzati.

Il mercato dei robot medicali continua a crescere, spinto dalle nuove tecnologie, dalla crescente importanza dell'IA nel settore medico e dalle sfide poste dai cambiamenti demografici.

Come saranno il futuro in medicina? Che ruolo avrà la robotica in questo contesto?

Operazioni assistite da robot: ecco il futuro dei robot medicali

Presupposti eccellenti per un utilizzo sempre più esteso dell'intelligenza artificiale

 

L'intelligenza artificiale non sta cambiando solo l'industria, ma anche la medicina. I sistemi di intelligenza artificiale hanno un grande potenziale per le tecnologie complesse, semplificandone l'utilizzo da parte delle persone. I robot per la tecnologia medicale sono molto complessi. Le persone che lavorano con i robot traggono vantaggio dal machine learning. Ciò permette di pianificare in modo sempre più efficiente e automatizzato le applicazioni, che in questo modo diventano più facili da utilizzare. Sono disponibili soluzioni software analitiche, automatizzate e basate sui dati, che consentono nuove applicazioni e nuovi utilizzi. I robot KUKA dispongono già delle interfacce adatte per il sistema operativo del robot, che permettono di registrare e analizzare questi dati. Anche in futuro continueranno a supportare i medici durante le operazioni, le diagnosi e i trattamenti.

Potenziale futuro per l'espansione della tecnologia medica


Robot a bracci multipli

Oltre al potenziale dei robot a braccio singolo per le applicazioni mediche, i sistemi a braccio multiplo in particolare offrono svariate possibilità, ancora in gran parte poco sfruttate.

Robot per l'assistenza

I robot possono essere utilizzati per l'assistenza ai pazienti, attraverso la somministrazione esatta di farmaci o il monitoraggio dei parametri vitali, semplificando così il lavoro del personale medico.

Telemedicina 

La telemedicina apre nuovi scenari: anche senza una presenza diretta, sono possibili non solo consultazioni, diagnosi e monitoraggio, ma anche interventi sul paziente controllati a distanza attraverso la telemanipolazione.

Gemello digitale della sala operatoria

Utilizzando un gemello digitale della sala operatoria, realizzato a partire dai dati dei sensori in tempo reale, la prevenzione delle collisioni e la pianificazione della traiettoria dei robot vengono migliorate automaticamente.

Diagnostica basata su robot 

Ci sono molti modi per aumentare ulteriormente l'autonomia nei trattamenti, come dimostra l'esempio del sistema ecografico per l'artrite ARTHUR, che interagisce autonomamente con i pazienti per supportare il processo di diagnosi.

Digitalizzazione del lavoro in sala operatoria

Con la crescente digitalizzazione degli interventi chirurgici, si evolvono anche i protocolli che i dispositivi medici utilizzano per comunicare tra loro durante le operazioni. Così i dati di posizione possono essere ricavati direttamente dai dati di imaging, permettendo la diretta traslazione dei robot. Già oggi, KUKA offre interfacce per sistemi predisposti per applicazioni di questo tipo.

Esempi applicativi: i sistemi intelligenti stanno rivoluzionando la realtà del settore sanitario

Team Medical Robotics di KUKA 

Competenza nella robotica medica unita a servizi di assistenza esclusivi

Facciamo sempre un passo in più quando si tratta di consigliare, assistere e supportare i nostri clienti: un team altamente qualificato e creativo, specializzato in robotica medica, ti affiancherà fin dall'inizio e per tutto il ciclo di vita del tuo prodotto. Dallo sviluppo all'implementazione, ti supportiamo con il nostro Know-How.

Innovazione e ricerca nel campo della medicina

 Scopri di più sul KUKA Innovation Award, un concorso che promuove l'automazione robotica anche nella medicina

Dove vengono utilizzati i robot KUKA nel campo della medicina?