Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Die Zukunft der Medizinrobotik

Robotik und Innovation – neue Technologien spielen eine immer wichtigere Rolle in der Medizintechnik der Zukunft. Wir treiben den Einsatz der Medizinrobotik voran und bringen gemeinsam mit unseren Partnern neue Ideen auf den Weg. Denn das Zeitalter der medizinischen Robotik hat gerade erst begonnen.


Ausgezeichnete Perspektiven für KUKA Robotik in der Medizintechnik

Strahlentherapie, Patientenpositionierung, diagnostische Bildgebung, Reha – die Liste der Einsatzgebiete von Medizinrobotern und Assistenzsystemen ist lang und noch längst nicht ausgeschöpft. Große Roboter wie der KR QUANTEC HC mit ihrer hohen Traglast und Genauigkeit sind dabei essenzielle Komponenten in der Medizintechnik. Doch die Zukunft der Medizin liegt in Cobots wie dem LBR Med. Ob Augenheilkunde, Haartransplantation, Gelenkoperationen, Neurochirurgie oder Dermatologie – die Perspektiven für Arzt und Patient sind durch die Entwicklung und den Einsatz roboterbasierter Systeme grenzenlos.

Der Markt mit Medizinrobotern wächst weiter, angetrieben von neuen Technologien, der wachsenden Bedeutung von KI im medizinischen Bereich und den Herausforderungen des demografischen Wandels.

Wie sehen die Systeme der Zukunft in der Medizin aus? Welche Rolle wird Robotik dabei spielen?

Robotergestützte Operationen - so sieht die Zukunft der Medizinroboter aus

Hervorragende Voraussetzungen für mehr künstliche Intelligenz

 

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Industrie, sondern auch die Medizin. KI-Systeme haben großes Potenzial, komplexe Technologien zu nutzen und gleichzeitig für uns Menschen einfacher zu machen. Roboter in der Medizintechnik sind sehr komplex. Menschen, die Roboter bedienen, profitieren von maschinellem Lernen. Das bedeutet, dass Anwendungen immer besser geplant und automatisiert werden und dadurch einfacher zu bedienen sind. Es gibt analytische, bildautomatische und datenbasierte Softwarelösungen, die neue Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten ermöglichen. KUKA Roboter verfügen bereits heute über entsprechende Schnittstellen zum Roboterbetriebssystem, um diese Daten zu erfassen und auszuwerten. Sie werden auch in Zukunft bei Operationen, Diagnosen und Behandlungen den Arzt unterstützen.

Zukunftspotenzial für die Erweiterung der Medizintechnik


Multiarm-Roboter

Neben dem bisher nicht ausgeschöpften Potenzial von Einzelarmrobotern für die Medizin bieten vor allem auch Multiarmsysteme Möglichkeiten, die noch lange nicht ausgeschöpft sind.

Pflegeroboter

Roboter können in der Patientenbetreuung eingesetzt werden - durch fehlerfreie Medikamentenübergabe oder die Überwachung vitaler Parameter - und somit das medizinische Personal entlasten.

Telemedizin 

In der Telemedizin eröffnet sich ein breites Spektrum: Trotz räumlicher Trennung sind nicht nur Konsultationen, Diagnosen und Monitoring möglich, sondern auch ferngesteuerte Eingriffe am Patienten durch Telemanipulation.

Digitalen Zwillings des OPs

Durch den Einsatz eines digitalen Zwillings des OP-Saals, der durch Sensordaten in Echtzeit gespiegelt wird, verbessert sich automatisch die Kollisionsvermeidung und Bahnplanung der Roboter.

Roboterbasierte Diagnose 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Autonomie bei Behandlungen weiter zu vergrößern, wie das Beispiel des Arthritis-Ultraschall-Systems ARTHUR zeigt, der eigenständig mit Patienten interagiert, um eine Diagnosestellung zu unterstützen.

Digitalisierung des OP-Betriebs

Mit der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung des OP-Betriebs entwickeln sich auch Protokolle weiter, mit denen Medizinprodukte während der Operation untereinander kommunizieren. So werden Positionsdaten direkt aus Bildgebungsdaten genutzt werden, die Roboter direkt anfahren können. KUKA bietet bereits heute Schnittstellen für Systeme an, die für solche Anwendungen vorbereitet sind.

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter, wenn es um die Beratung, Betreuung und den Support unserer Kunden geht: Ein hochqualifiziertes, kreatives Team, spezialisiert auf Medizinrobotik, steht ihnen von Anfang an über den gesamten Lebenszyklus Ihres Produktes zur Seite. Von Entwicklung bis Roll-out unterstützen wir Sie mit unserem Know-How.

Innovation & Forschung im Bereich Medizin

 Erfahren Sie mehr über den KUKA Innovation Award, einem Wettbewerb, der u.a. die Roboter-Automation in der Medizintechnik beschleunigt

Wo werden KUKA Roboter in der Medizin eingesetzt?