Aiutanti veloci per la produzione industriale: i nuovi robot SCARA di KUKA
Con i nuovi robot KR SCARA, KUKA offre degli aiutanti affidabili per la produzione industriale, che dimostrano la propria forza soprattutto nel montaggio di piccoli componenti, la movimentazione di materiali o per applicazioni di testing. Con portata fino a 6 kg, nessuno può competere con i robot SCARA di KUKA in fatto di velocità.
23 settembre 2020
Il robot KR SCARA è progettato per migliorare l’efficienza della produzione. I modelli sono pensati per essere facilmente integrati ed essere impiegati nei più svariati compiti.
I KUKA SCARA sono estremamente precisi e richiedono poca manutenzione
Grazie all'elevata efficienza, i robot SCARA sono perfetti per consentire l’automazione anche in mercati competitivi. I costi di assistenza minimi e l’elevata efficienza energetica, abbinati a un’elevatissima affidabilità, consentono di contenere il Total Cost of Ownership (TCO). Dotati di feature intelligenti e in combinazione con la nuovissima generazione di controller KR C5 micro, questi aiutanti rapidi svolgono i propri compiti in modo affidabile e svelto. “Con KUKA SCARA offriamo un portafoglio di robot che al momento non ha eguali. È leggero e snello e allo stesso tempo veloce e potente. E il tutto a un prezzo interessante che si ammortizza rapidamente”, sintetizza Robert Fodor.