SCARA 机器人重复精度高、循环时间短
由于设计修长并集成了介质供给系统,这台机器人的两种型号能够胜任大量任务,如小零件装配、物料搬运或检测等。介质供给系统位于内部,可提供空气、电源和数据,不仅确保 KUKA SCARA 机器人在运行时十分可靠,还使其能够针对不同任务进行灵活调整。
新型铰接臂机器人 KR SCARA 是 KUKA 推出的工业生产的可靠帮手,它的主要强项是完成小零件装配、物料搬运或检测任务。在这方面,6 kg 以下负载级别中,鲜有其他机器人能与 KUKA SCARA 机器人抗衡。
2020年9月23日
KR SCARA 是为生产效率量身定制的。各个型号都准备好了迅速简便地集成外围设备,并且能够用于各种各样的任务。
由于效率非常高,SCARA 机器人适合在成本敏感的市场实现自动化。所需的保养更少,但是能效非常高,同时有着更高的可用性,确保了总体拥有成本 (TCO) 较低。这些快帮手配备了多项智能功能,并搭配最新一代控制技术 KR C5 micro,能够可靠而迅速地完成任务。“KUKA SCARA 是我们推出的迄今为止鲜有其比的一套整体方案。它不仅轻盈修长,同时动作迅速,实力强大。而且价格十分公道,在很短时间内就可以收回投资。”Robert Fodor 总结道。