Scegli la tua località:

Posizione

KUKA flexFELLOW installa pozzi di pompe

BSH Hausgeräte GmbH punterà in futuro sul know-how degli esperti di automazione KUKA Systems. Il KUKA flexFELLOW esegue il montaggio dei pozzi di pompe sulla linea di produzione di lavastoviglie.


La situazione di partenza

Lo stabilimento di BSH Hausgeräte GmbH a Dillingen è lo stabilimento per lavastoviglie più grande e più moderno d’Europa. Qui ogni giorno sulla catena di montaggio scorrono, durante i due turni, circa 10.000 macchine. Sono a disposizione complessivamente sette linee per la produzione di lavastoviglie.
Il KUKA flexFELLOW è già stato testato con ottimi risultati per diversi mesi all’interno di un impianto pilota, che prevede il fissaggio con viti dei pozzi di pompe nella vasca di lavaggio. Il fissaggio con viti di questi pozzi non è un’attività comoda sotto il profilo ergonomico, in quanto l’operatore per eseguire l’operazione deve piegarsi nella vasca di lavaggio. E allora l’assistente meccanico si fa carico di questa fase monotona del processo. Oltre ad alleggerire il collaboratore umano di un compito sgradevole, il collega robot ha anche un altro vantaggio, in quanto documenta il lavoro svolto e segnala se le viti sono state serrate in modo corretto.

Il compito

Qui ogni giorno sulla catena di montaggio scorrono, durante i due turni, circa 10.000 macchine. Sono a disposizione complessivamente sette linee per la produzione di lavastoviglie. E ora c’è un nuovo collega che lavora alla linea di produzione. È già stato testato con ottimi risultati per diversi mesi all’interno di un impianto pilota. Il suo nome: KUKA flexFELLOW. I vantaggi: flessibile, sensibile e sempre pronto a entrare in azione, quando necessario. 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
Fianco a fianco: ottima collaborazione tra uomo e robot

La soluzione

La grande sfida nella progettazione dell’impianto era garantire di mantenere inalterato la postazione di lavoro manuale, integrando la soluzione di automazione, il KUKA flexFELLOW, nella linea di montaggio esistente. Il KUKA flexFELLOW è la soluzione di automazione adeguata per rispondere alle esigenze di BSH. Grazie alle sue proprietà sensibili e reattive riconosce, per esempio, se un componente del pozzo della pompa non è correttamente posizionato e quindi, esercitando pressione, lo spinge nella sede giusta. 

Vantaggi grazie all’uso di KUKA flexFELLOW:

  • Alleggerimento dell’operatore umano da un’attività svantaggiosa sotto il profilo ergonomico
  • Documentazione automatica delle fasi di lavoro
  • Indicazione delle operazioni corrette di fissaggio delle viti

Grazie alle sue proprietà reattive, il KUKA flexFELLOW può calibrarsi indipendentemente dalla sua stazione di lavoro, trovare le posizioni delle viti tramite una funzione di ricerca, applicare nuovamente pressione sul componente, qualora non sia correttamente posiziona e, infine, serra le quattro vite.

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
Il KUKA flexFELLOW si fa carico dei monotoni e impegnativi lavori di fissaggio con viti

BSH sta ancora provando il KUKA flexFELLOW nella produzione delle lavastoviglie. Finora tutti i feedback che abbiamo ricevuto sono positivi. Pertanto, siamo fiduciosi e riteniamo che la nostra soluzione di automazione diventerà preso un elemento fisso della sede di Dillingen

Henning Borkeloh, Vicepresidente di Advanced Technology Solutions, KUKA Systems GmbH

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.