Scegli la tua località:

Paese

Saldatura a frizione con rotazione

La saldatura a frizione con rotazione è un procedimento di saldatura a pressione. Questa tecnologia può essere utilizzata per unire sia materiali uguali che materiali diversi. KUKA ha introdotto la saldatura ad attrito con rotazione nel 1966, come procedimento di giunzione. 


Cos’è la saldatura ad attrito con rotazione?

La saldatura ad attrito è un procedimento di giunzione che unisce intere superfici con grande solidità. La rotazione di un pezzo rispetto a un altro pezzo sotto pressione genera una frizione che produce calore sulle due superfici a contatto, plastificando il materiale. La forza di ricalcatura genera una saldatura omogenea tra i materiali di partenza. La saldatura ad attrito non richiede altri materiali d’apporto, prodotti liquidi né gas di protezione. Il processo è gestito dal controllo numerico, è ripetibile al 100%, con totale controllo sul processo e certezza della qualità.

Saldatura ad attrito con rotazione automatizzata

A seconda delle esigenze, grazie ai nostri sistemi automatici basati su robot possiamo collegare tra loro diverse macchine di saldatura ad attrito con rotazione oppure caricare e scaricare le stesse automaticamente.

Con questo procedimento di giunzione adattiamo il processo di saldatura e i parametri al componente in lavorazione. Scegliete la macchina più adatta: la gamma di prodotti KUKA è costituita da numerose macchine con diverse pressioni di contatto, da due fino a 1.000 tonnellate.

Non volete acquistare una macchina per la saldatura ad attrito con rotazione? Nessun problema, potete affidarvi per la saldatura a esperti nell’automazione. Dal 1970 eseguiamo attività di saldatura conto terzi, sviluppiamo componenti e produciamo prototipi per primarie società.

Quali sono i vantaggi della saldatura ad attrito rispetto alla saldatura convenzionale?

  • La saldatura ad attrito garantisce un’ottima qualità di giunzione
  • La saldatura ad attrito offre una giunzione perfettamente omogenea sull’intera superficie
  • La saldatura ad attrito consente di saldare materiali differenti
  • I materiali non si fondono durante il processo di saldatura per attrito
  • Elevata velocità e integrità delle giunzioni
  • Il processo a controllo numerico evita gli errori umani
  • Particolarmente adatta ad un grande ventaglio di prodotti, dal singolo prototipo fino alla grande produzione in serie
  • I cordoni della saldatura per attrito spesso costano meno perché richiedono una quantità minore di materiali di consumo
  • I preparativi prima della saldatura possono essere meno critici per questo tipo di processo

Saremo lieti di rispondere alle vostre domande sul processo di saldatura ad attrito con rotazione - chiamateci oppure scriveteci  una e-mail.

La saldatura ad attrito consente un’eccellente qualità nei giunti di saldatura con materiali identici e non

La saldatura ad attrito di Thompson offre un procedimento di produzione altamente sviluppato per un gran numero di componenti industriali in diversi settori.

Passaggi del procedimento di saldatura ad attrito con rotazione

  • Fase iniziale di frizione

    Uno dei due pezzi è sottoposto a rotazione. Allo stesso tempo l’altro pezzo viene pressato con una determinata pressione contro il primo pezzo.
  • Fase di frizione

    Le superfici a contatto si scaldano a causa del movimento relativo (rotazione) e della contestuale pressione esercitata.
  • Fase di ricalcatura

    La rotazione viene interrotta aumentando ulteriormente la pressione. Questo consente di unire il materiale plastificato all’altro componente.
  • Fase di tenuta

    Entrambi i materiali vengono mantenuti sotto pressione e possono poi raffreddarsi lentamente.

Elevata saldabilità anche per bimetalli e materiali simili:

KUKA garantisce la massima qualità nella produzione di componenti critici per la sicurezza e consente di saldare anche combinazioni di materiali non comuni:

  • saldatura di rame e alluminio
  • saldatura di rame e acciaio inox
  • saldatura di alluminio e acciaio inox
  • saldatura di acciaio e acciaio inox
  • saldatura di acciaio al carbonio e acciaio inox
  • saldatura di titanio e alluminio
  • e molti altri...
Con la saldatura ad attrito possiamo congiungere determinate combinazioni di materiali e leghe considerate non saldabili o difficilmente saldabili.

Le KUKA Advanced Welding Solutions convengono

KUKA offre soluzioni complete per la saldatura ad attrito per numerose applicazioni, con un vasto parco macchine e servizi aggiuntivi che spaziano dall’engineering all'assistenza. Scoprite di più sui vantaggi della saldatura ad attrito automatizzata e quali combinazioni sono saldabili consultando la nostra tabella.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Tecnologia di saldatura per attrito KUKA

Scarica la brochure