Scegli la tua località:

Posizione

Anche le parti flessibili sono saldamente sotto controllo: KR CYBERTECH automatizza l’assemblaggio dei pacchi batterie

La produzione di batterie per veicoli elettrici è un’attività pericolosa. Il motivo è l’enorme tensione che si crea al momento del contatto elettrico con i moduli batteria. In collaborazione con KOSTAL Kontakt Systeme GmbH e KUKA, Liebherr-Verzahntechnik GmbH ha ora sviluppato una tecnologia con due robot della serie KR CYBERTECH nano che possono essere utilizzati per collegare moduli batterie ad alta tensione in modo sicuro ed efficiente.


L’automazione dà una spinta alla mobilità elettrica

Sono silenziosi, alimentati da energia elettrica proveniente sempre più da fonti rinnovabili, generano meno emissioni di CO2 e comportano minori costi di riparazione e manutenzione: il futuro è nelle mani dei veicoli elettrici. Si stima che attualmente circolino nel mondo più di 27 milioni di auto ibride ed elettriche plug-in. E se tra il 2030 e il 2035 molti grandi Stati freneranno l’immatricolazione di veicoli a combustione interna, questa cifra è destinata ad aumentare notevolmente. KUKA ha riconosciuto ben presto il potenziale della mobilità elettrica. Dal 2014, lo specialista dell’automazione di Augusta ha ottimizzato il suo portafoglio prodotti per soddisfare i requisiti speciali che devono essere soddisfatti nella produzione di componenti elettronici per l’industria automobilistica. Ora ne beneficia anche Liebherr-Verzahntechnik GmbH di Kempten. Con l’aiuto di robot, è stata sviluppata un’applicazione in grado di offrire ai produttori di veicoli elettrici e ai loro fornitori maggiore sicurezza e produttività. Dopo tutto, cosa sarebbe un’auto elettrica senza il suo cuore, la batteria?
Due KR CYBERTECH nano ARC HW collegano i moduli della batteria ad alta tensione e portano la sicurezza e l’efficienza della produzione di batterie a un nuovo livello.

L’assemblaggio robotizzato garantisce una maggiore sicurezza nella produzione di batterie ad alta tensione

La batteria ad alta tensione contiene un’enorme quantità di energia ed è fondamentale per l’autonomia e il tempo di ricarica del veicolo. La batteria ad alta tensione è costituita da diversi moduli che vengono messi in contatto elettrico tra loro e collegati fino a formare un pacco batterie. Dopo il contatto, questi sistemi di batterie raggiungono tensioni di uscita comprese tra 400 e 800 VCC. Tuttavia, i collegamenti a sbarra spesso utilizzati a questo scopo, i cosiddetti condotti sbarra, rappresentano un rischio per la sicurezza del personale a causa delle superfici di contatto esposte. 
Allo stesso tempo, i robot con i connettori per moduli innestabili si spostano verso il basso ai moduli batteria.
Un’alternativa è costituita dall’uso di connettori per moduli innestabili. In collaborazione con KOSTAL Kontakt Systeme GmbH e con l’aiuto di robot, l’azienda con sede in Algovia ha sviluppato un processo innovativo per l’assemblaggio automatizzato di connettori per moduli innestabili con cavi flessibili. I connettori per moduli innestabili, isolati e flessibili di KOSTAL impediscono il contatto involontario con parti sotto tensione e possono essere inseriti in modo automatizzato nonostante la loro elevata elasticità, con la flessibilità e il tempo di ciclo richiesti.

Per produrre batterie ad alta tensione in grandi quantità e in modo redditizio, l’automazione riveste un ruolo fondamentale.

Viktor Bayrhof, Product Manager per i sistemi di automazione presso Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Mobilità elettrica: un’autentica innovazione con robot ad albero cavo e software speciale

Due KR CYBERTECH nano ARC HW per cella sono responsabili della procedura di innesto stessa. Questi robot ad albero cavo trovano altrimenti impiego principalmente per la saldatura ad arco. Tuttavia, il loro design compatto e il grande raggio d’azione, nonché la possibilità di far passare i cavi attraverso l’asse del polso, li hanno resi la scelta perfetta per quest’applicazione. A integrazione, il team di Liebherr-Verzahntechnik GmbH ha scelto il pacchetto software KUKA.RoboTeam, che consente la cooperazione sincronizzata di due o più robot. Il programma e il movimento vengono coordinati in tempo reale, in modo che riescano anche processi complessi come la giunzione di parti flessibili. Un’autentica innovazione per il settore della mobilità elettrica.
In una cella, due KR CYBERTECH nano ARC HW innestano i collegamenti elettronici.
I due bracci robotici lavorano insieme in modo sincrono nella produzione di batterie ad alta tensione, controllati dal pacchetto software KUKA.RoboTeam.

La carenza di manodopera qualificata spinge l’automazione a progredire

La maggior parte delle fasi del processo di produzione delle batterie è già oggi completamente automatizzata per soddisfare i requisiti dell’industria automobilistica in termini, ad esempio, di tempi di ciclo, quantità, qualità e costi di produzione. La carenza di manodopera qualificata sta inoltre dando impulso alla forte tendenza all’automazione. Si trovano sempre meno lavoratori disposti ad assumersi un compito così monotono, fisicamente gravoso e allo stesso tempo impegnativo. L’azienda KOSTAL Kontakt Systeme GmbH di Lüdenscheid, che produce e distribuisce connettori a innesto per l’industria automobilistica dal 1938, aveva individuato qui un gap di mercato. Essa ha sviluppato un connettore adatto sia all’accoppiamento manuale sia all’automazione. Martin Wolter, responsabile di gruppo Sviluppo di KOSTAL, riferisce: “La sicurezza riveste un ruolo molto importante: trattandosi di contatti ad alta tensione, devono essere protetti dal contatto. Ciò è paragonabile a una presa di corrente: anche in questo caso, i contatti sono protetti dal contatto accidentale con le dita. La differenza è che il connettore nel veicolo è esposto a vibrazioni e a temperature alte e basse”.

Il nostro sistema è molto robusto e per tutta la sua durata trasmette energia elettrica in modo affidabile in presenza di carichi variabili.

Martin Wolter, responsabile di gruppo Sviluppo presso KOSTAL Kontakt Systeme GmbH
Il design sottile del KR CYBERTECH nano ARC HW consente di inserire due robot in una cella compatta.

Una pietra miliare per la mobilità elettrica nell’assemblaggio di pacchi batterie

Successivamente KOSTAL si è messa alla ricerca di uno specialista dell’automazione per rendere il nuovo prodotto adatto alla produzione in serie, e l’ha trovato in Liebherr-Verzahntechnik GmbH di Kempten. Dal 1969, l’azienda con sede in Algovia fornisce soluzioni innovative a numerosi produttori di automobili e relativi fornitori, nonché a clienti dei settori dell’impiantistica, aerospaziale e delle macchine edili. 
Viktor Bayrhof davanti alla cella innovativa, presentata al Battery Show dopo solo un anno e mezzo.
Viktor Bayrhof, Product Manager per i sistemi di automazione, riferisce: “È stata una situazione win-win. In quanto player relativamente nuovo nel settore dell’assemblaggio delle batterie, abbiamo trovato un Unique Selling Point e l’azienda KOSTAL qualcuno che automatizza il proprio prodotto”. L’azienda dell’Algovia collabora strettamente con KUKA da oltre dieci anni. Insieme, le tre aziende si sono messe al lavoro e, dopo solo un anno e mezzo, la nuova cella robotica era pronta per essere esposta al Battery Show di Stoccarda.

Montaggio: i robot inseriscono cavi flessibili

I connettori per moduli innestabili con cavi flessibili offrono ancora più vantaggi rispetto ai collegamenti a vite con condotti a sbarra: sono più facili da installare perché basta collegare il connettore e il suo pendant, e possono compensare le vibrazioni durante il funzionamento del veicolo in modo che la perdita di contatto elettrico dovuta all’usura sia meno probabile. Il loro design offre, inoltre, vantaggi in caso di successiva sostituzione dei moduli batteria, ad esempio per applicazioni second life o per il riciclaggio dei moduli nel pacco batteria. L’unica nota negativa: sono flessibili e quindi si deformano anche sotto carichi di forza e coppia ridotti.
E il collegamento tiene: un passo enormemente importante verso l’espansione della mobilità elettrica.

Ottima soluzione per lavorare le parti flessibili

La manipolazione di pezzi flessibili da parte delle macchine rappresenta ancora oggi un’importante sfida nell’assemblaggio: ad esempio, i cavi elastici, che possono torcersi in qualsiasi direzione, sono difficili da afferrare per i robot. Basandosi sul KR CYBERTECH nano ARC HW, l’azienda di Kempten ha sviluppato una pinza speciale che preleva i cavi da un blister. Non essendo la linea preposizionata con sufficiente precisione all’interno del blister, viene utilizzata una telecamera 2D, che aiuta a determinare le esatte posizioni di presa sul cavo flessibile e a posizionare il connettore per modulo all’estremità del cavo esattamente sopra il pendant del connettore.
Con l’aiuto di una telecamera 2D, i robot possono afferrare e inserire con precisione le parti flessibili della batteria ad alta tensione.

Con pacchi di molle per un impiego preciso di forza

Poiché il connettore deve essere maneggiato con cura, il processo di innesto è stato disaccoppiato per garantire un funzionamento senza problemi. Un pacco di molle controlla la forza applicata al connettore e al meccanismo di ritenuta del connettore (anche denominata Connector Position Assurance o CPA). Un cilindro pneumatico preme, quindi, il connettore nella sua controparte. Questo pacco di molle si comprime finché non viene raggiunto il momento di forza di 70 Newton metri e il sensore di posizione finale non viene attivato. Parallelamente, il perno di bloccaggio a molla spinge il CPA verso il basso. In questo modo si blocca il CPA, il connettore viene inserito con sicurezza di processo e la pinza può tornare a muoversi verso l’alto. A differenza di altri esperti di automazione, Liebherr deliberatamente non risolve il processo di innesto delle linee flessibili attraverso processi del tipo “trial and error”. Ogni manovra deve essere perfetta. Il motivo: la tecnologia deve essere adatta alla produzione in serie e in grado di soddisfare i tempi di ciclo rigorosamente richiesti. Ciò ha funzionato più che bene: invece dei 17 secondi prescritti, l’impianto ha raggiunto un tempo di ciclo di undici secondi.

Prestazioni ottimali grazie alla giusta combinazione di software per robot

Il KR CYBERTECH nano ARC HW viene utilizzato nel processo di automazione. Il robot industriale flessibile e a basso costo è specializzato nella lavorazione di piccoli componenti e può raggiungere anche posizioni di innesto difficilmente accessibili. La protezione contro la carica o la scarica elettrostatica incontrollata (ESD) lo rende ideale per la manipolazione di componenti elettronici sensibili. Per poter essere utilizzato anche in celle robotizzate compatte, il robot dal design snello riesce a sfruttare al meglio gli spazi ridotti. 
Ogni fase della produzione di batterie può essere monitorata e controllata tramite il controller portatile KUKA smartPAD.
Il software KUKA.RoboTeam consente a Liebherr di far lavorare le due pinze in modo cooperativo in modalità master-slave, imitando in modo ottimale le braccia umane. Ciò consente ai robot di gestire cavi di lunghezza diversa e posizioni diverse dei connettori, nonché di compensare le tolleranze di posizione. Il riconoscimento delle immagini integrato aiuta a determinare le posizioni reali delle postazioni di innesto. Infine, questa soluzione può essere utilizzata non solo per contatti elettrici, ma anche per altri componenti elastici nella produzione di batterie - ad esempio, nel processo di innesto automatizzato dei cavi dati tra il Battery Management System (BMS) e il Cell Management Controller (CMC).

Standard di qualità elevati: attrezzati per la mobilità elettrica

Secondo Martin Klaus, Global Business Development Manager Electronics di KUKA, molte aziende dell’industria automobilistica potranno rimanere competitive in futuro solo con l’aiuto dell’automazione. “La tendenza delle auto elettriche a batteria e il crescente progresso tecnico dei veicoli aumenteranno in modo significativo la quantità e la varietà di componenti elettronici complessi nelle auto”, sottolinea Klaus, responsabile della divisione Automotive Electronics. Secondo Klaus, questi componenti, tra cui inverter, motori elettrici, display, telecamere e centraline, “possono essere prodotti nella qualità e quantità richieste solo con un elevato grado di automazione”.
L’interazione tra hardware e software rende i singoli componenti molto controllabili.

La robotica può essere utilizzata per realizzare un gran numero di processi richiesti nella produzione elettronica.

Martin Klaus, Global Business Development Manager Electronics di KUKA

Nuova partnership per l’assemblaggio innovativo di pacchi batterie

Lo specialista di robot con sede ad Augusta è preparato per questo e ha in portafoglio robot con protezione ESD e robot certificati per camere sterili ed essicate. Viktor Bayrhof di Liebherr è dello stesso parere. “I sistemi di batterie ad alta tensione sono il componente più costoso di un veicolo elettrico”, spiega Bayrhof. “L’automazione riveste un ruolo fondamentale per Per produrre queste batterie in grandi quantità e in modo redditizio”. La soluzione sviluppata dalle aziende coinvolte può garantire la competitività delle imprese anche in tempi turbolenti. In questo modo, la produzione è costantemente sotto controllo, anche per quanto riguarda le parti flessibili.

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.

Scoprite di più sulla produzione di batterie con KUKA