![KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2018/01/kukatudortmundrbc070620174bearb.jpg?rev=dc3fd7a0d07243c6a5f91bdaabc07b17&w=1900&hash=4A8ECF3C478620A53AD496172C13FE7F)
Il robot leggero KUKA LBR iiwa testa le possibilità dell’industria 4.0
Un KUKA LBR iiwa che collabora con l’uomo è integrato in un ambiente di formazione presso l'istituto per i sistemi di produzione (IPS) dell’università tecnica di Dortmund. I risultati delle ricerche condotte dall’IPS sull’industria 4.0 confluiscono nell’impianto. Così gli studenti apprendono la produzione del futuro, lavorano in stretta collaborazione con il robot interagente e imparano a programmarlo.
31 gennaio 2018
LBR iiwa rende possibile la HRC e la modifica semplice dell’impianto
La rbc Fördertechnik© ha realizzato l’ambiente di formazione presso l’IPS, nel quale il KUKA LBR iiwa che collabora con l’uomo dimostra la possibilità della collaborazione diretta con l’uomo. Un altro punto focale della ricerca: programmazione veloce e semplice dell’impianto e modifica semplice, anche senza conoscenze di programmazione particolari. Ciò è reso possibile dalla programmazione grafica del software di sistema KUKA Sunrise.OS.
![Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2018/01/kukatudortmundrbc070620172bearb.jpg?rev=c78cabe302554bc896dcb4ad39e1ab1f&w=1400&hash=9CA0007DA353C42E9FF28781C8B39823)
Il robot leggero KUKA simula il montaggio di una pompa
L'attuazione pratica è una parte essenziale dell’ambiente di formazione. Gli studenti imparano così a programmare il robot affinché questo sia in grado di montare una pompa. A tale scopo, vari nastri trasportatori dotati di telecamera consegnano i componenti. Il robot interagente li afferra autonomamente e li monta passo dopo passo lavorando in team con un collaboratore.
![Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2018/01/kukatudortmundrbc070620171bearb.jpg?rev=500d50bca650429681aa4d6c158aa594&w=1400&hash=C8587BF9B4747CD94A3E05AE4848B77E)
Un obiettivo dell’impianto: Preparare gli ingegneri di domani per la produzione del futuro, nonché rassicurarli riguardo a eventuali paure per quanto riguarda il contatto nella HRC. Le esperienze pratiche aiutano a sottolineare i vantaggi della HRC. Industrie regionali hanno già dimostrato il proprio interesse per l’impianto.