Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

El robot de estructura liviana KUKA LBR iiwa pone a prueba las posibilidades de Industrie 4.0

En el Instituto para Sistemas de Producción (IPS) de la universidad TU Dortmund de Alemania han incorporado un robot KUKA LBR iiwa con capacidad de colaboración entre hombre y robot en un entorno de formación. En la instalación se implementan los resultados de investigación del IPS relativos a Industrie 4.0. Esto permite a los estudiantes aprender como será la producción del futuro. Trabajan mano a mano con el robot colaborativo y aprenden a programarlo.

31 de enero de 2018


El LBR iiwa permite la colaboración entre hombre y robot y una sencilla modificación de la instalación

La rbc Fördertechnik© ha transformado el entorno de formación del IPS. Allí, el KUKA LBR iiwa con capacidad de colaboración entre hombre y robot demuestra las posibilidades que ofrece la colaboración directa con las personas. Otro enfoque de la investigación: para programar la instalación de forma rápida y sencilla y modificarla fácilmente sin necesidad de tener conocimientos de programación especiales. Esto es posible gracias a la programación gráfica del software de sistema KUKA Sunrise.OS.
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
La producción del futuro ya está aquí: las personas y los robots colaborativos trabajan mano a mano.

El robot de estructura liviana de KUKA simula el montaje de una bomba

La práctica es un elemento fundamental del entorno de formación. Los estudiantes aprenden así a programar el robot para que pueda montar una bomba. Para ello, varias cintas con cámara suministran los componentes. El robot colaborativo los coge por sí solo y, por último, los va montando paso a paso en colaboración con un empleado. 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
Industrie 4.0 en la universidad de TU Dortmund: los estudiantes aprenden a programar un LBR iiwa.

Damos vida a Industrie 4.0

Un objetivo de la instalación: preparar a los futuros ingenieros para la producción del futuro. Además, esto ayuda a disipar los posibles miedos a la proximidad física relacionados con la colaboración entre hombre y robot. Las experiencias prácticas ayudan a poner de manifiesto las ventajas de la colaboración entre hombre y robot. De ahí que algunas empresas regionales hayan mostrado ya su interés por la instalación.