Hassas alet üreticisi, CNC makine dolumunu otomatik hale getiriyor
Tübingen merkezli Paul Horn GmbH şirketi, kavrama teknolojisi de dahil olmak üzere kendi tasarladığı ve planladığı sistemlerde otomasyon çözümünü başlattı. Horn daha sonra robotları ve PLC'yi küresel düzeyde devreye alma da dahil olmak üzere genel konseptte programlamak için KUKA'yı devreye soktu. Hassas aletlerin üretimi için özel olarak geliştirilmiş sistemleri artık dünya çapında kullanılmaktadır.
KUKA'nın müşteri hizmetleri ile üstesinden gelinen zorluklar


Bir yazılım paketi ve dört robot hücresi, çok çeşitli ürünler sağlar
KUKA bu şekilde Tübingen merkezli şirketin programlama ortağı oldu. KUKA'da uzun yıllardır robot programcısı olan Sven Göckes, mevcut fikirlere dahil edildi ve bunun sonucunda tek tip bir programlama ve yazılım yapısı tasarladı ve tanımladı. "Hedef, çözümü, ürün çeşitliliğini her an genişletebilecek şekilde genel olarak programlamaktı. Bu kolay değildi fakat bende hırs da uyandırdı," diyor Göckes. İki yıl, birçok görüşme ve 4.000'den fazla programlama saatinden sonra, çeşitli ürün aileleri için sistemler tamamen geliştirildi ve faaliyete geçti. Bu kapsamda modüler yapısı sayesinde Paul Horn'un üretim konseptine mükemmel bir şekilde uyan KUKA.AppTech yazılım paketi, önemli bir başarı faktörüydü. KUKA.AppTech'in münferit modülleri, çeşitli ürün gruplarına ideal şekilde uyarlanabilir, bu da tekrarlanan programlama dizilerinin çok az çabayla yeniden üretilebileceği anlamına gelir.

Modern, sürdürülebilir bir çalışma ortamına çok önem veriyoruz. Bunun gibi çözümlerle ekonomik olarak güçlü bir bölgedeki rakiplerimiz arasında öne çıkmak ve çalışanlarımızı motive etmek istiyoruz.
Makine dolumuna göre: Her parça için doğru ekleme
Horn'da KR AGILUS, tüm hareketleri gerçekleştirebileceği takım tezgahının ulaşabileceği bir yerde hücre tavanında baş aşağı şekilde asılı duruyor. Bir çalışan hücreyi dışarıdan bir paletle yükler ve üzerindeki bileşenler için ilgili parametreleri kontrol paneline girer. Daha sonra doldurma robotu işine başlar. İş parçası taşıyıcısındaki değiştirilebilir kesici uçları hizalar ve kavrar. Robotik kol, iş parçasını kesici kenarın konumunu belirleyen bir kamera istasyonuna yönlendirir. Bu bilgilerle KR AGILUS, bir sonraki adımda doldurma için CNC makinesine aktarılan değiştirilebilir kesici ucu belirlenen taşıyıcıya aktarır. Tamamen taşlanmış değiştirilebilir kesici uç, onu palet üzerindeki asıl yerine yerleştiren robota geri gönderilir. Zaman kaybı olmaz: Bir iş parçası taşlanırken, robot bir sonrakini yeni bir taşıyıcıya monte ediyor.

Çok çeşitli bileşenler için uygun: Geleceğin üretimi için esneklik
Paul Horn GmbH'nin toplam yaklaşık 300 makinesinden 55'i, ABD ve Çek Cumhuriyeti'nde de dahil olmak üzere şu anda KUKA tarafından geliştirilen sistemle çalışıyor. Ek olarak 27 KR AGILUS, takım tezgahlarının doldurma otomasyonunu daha da ileriye taşıyacak. “Öncelikle uzun vadeli bir perspektifle ilgileniyoruz. Yeni sistemlerle gelecekte daha esnek hale geleceğimizi ve yeni ürün ailelerini kendimiz uygulayabileceğimizi umuyoruz. KUKA ile ortak çalışmamız sayesinde bunun temelini oluşturduk," diyor genel müdür Rommel mutlu bir şekilde.

Başarının reçetesi olarak doğru yazılım kombinasyonu
Makineleri doldururken hassasiyeti sağlamak ve kısa döngü sürelerine ulaşmak için KUKA'nın çeşitli yazılım paketleri kullanıldı. Örneğin modüler yapılı yazılım paketi KUKA.AppTech, tekli çözümlerin programlanmasını destekledi. Güvenlik yapılandırmasını desteklemek ve planlamak için simülasyon yazılımı KUKA.Sim kullanıldı. KUKA.SafeOperation yazılımı ile çalışma ve koruma alanları da sanal olarak tanımlanabilir ve gerçek ortamda uygulandıktan sonra izlenebilir.



Üretimimizde robotik kullanımı günlük işlerimizi kolaylaştırıyor. Otomasyon sayesinde daha titiz doğruluk ve daha yüksek hız elde ediyoruz. Ek olarak, uygulamanın kullanımı son derece sezgiseldir.
Modern çalışma ortamı, motivasyonlu çalışanlar
KUKA'nın yeni otomatik doldurma işlemi, Horn'daki çalışanların bileme teknolojisinin yüksek kalitesini sağlama konusundaki temel görevlerine daha da fazla konsantre olmalarını sağlıyor. KUKA'nın miView görselleştirme sistemi burada da yardımcı olur: Bu, kullanıcı ayarlarına göre, kullanıcı ve parola girişi esaslı doğrudan PLC programından operatöre kumanda ve görüntüleme fonksiyonlarını üretmenizi ve görselleştirmenizi sağlar. Bu, birden çok dilde çalışır. miView ayrıca durum bilgilerini otomatik olarak alır ve kaydeder. Genel müdür Matthias Rommel, bu projenin yalnızca bir ilk adım olduğundan ve KUKA'nın kalıcı bir ortak haline geldiği çok daha fazla projenin takip edeceğinden olukça emin.