60 tonnellate di mattoni al giorno grazie al piano di pallettizzazione facilmente configurabile
BONY SAS produce prodotti refrattari dal 1862. Dopo aver automatizzato il processo di pallettizzazione dei mattoni refrattari precotti, l’azienda ha ulteriormente ottimizzato questo processo con KUKA.FlexPal, un pacchetto software intuitivo per la creazione di piani di pallettizzazione.
Automazione per una produzione efficiente di mattoni
Nello stabilimento di produzione, sono i forni a dettare il ritmo: la linea di cottura dei mattoni di BONY SAS funziona just-in-time. La decisione di automatizzare il processo di pallettizzazione dei pezzi stampati era un modo per adeguare con precisione la produzione alla resa del forno. La soluzione con due robot di palettizzazione KUKA, implementata per la prima volta nel 2002 e poi nel 2013, ha permesso al produttore di passare all’automazione e di raggiungere i suoi obiettivi.

Con una vecchia e una nuova generazione di robot e senza tecnici di robot nel team, BONY SAS aveva bisogno di una soluzione per il processo di pallettizzazione dei mattoni che fosse il più semplice e intuitiva possibile. Il team KUKA ha superato la sfida a pieni voti: il software di palettizzazione KUKA.FlexPal, semplice e intuitivo, ha soddisfatto le esigenze specifiche del produttore francese di prodotti refrattari stampati.

Configurazione semplice, massima produzione: 60 tonnellate di mattoni al giorno
Dopo l’installazione del nuovo robot e l’integrazione del software di pallettizzazione, BONY SAS produce ora 60 tonnellate di mattoni refrattari al giorno. Poiché il software KUKA.FlexPal e il processo di produzione sono completamente padroneggiati dai dipendenti dopo un corso di formazione di una settimana, l’azienda può garantire la propria redditività a lungo termine e l’autonomia di tutte le persone coinvolte. Ciò significa che i dipendenti possono concentrarsi esclusivamente sulle attività tecniche e non sono più gravati da attività manuali.
L’azienda non solo ha aumentato le sue prestazioni nella produzione di mattoni, ma è anche diventata più interessante e ha migliorato la sua immagine presso i clienti e i futuri dipendenti.Vantaggi della pallettizzazione automatica con il software di pallettizzazione KUKA.FlexPal
Facile da usare, funzionamento sicuro. Il software di palettizzazione è il risultato di anni di esperienza nel campo della pallettizzazione assistita da robot. Lo sviluppo di KUKA.FlexPal è stato completato durante l’integrazione del robot presso BONY SAS, per garantire che il software sia adattato in modo ottimale alle sfide della quotidianità. I dipendenti non hanno bisogno di conoscenze di software o di programmazione: grazie all’interfaccia utente intuitiva e all’ambiente 3D di facile comprensione, KUKA.FlexPal può essere utilizzato anche dai principianti.

Il software di pallettizzazione KUKA.FlexPal offre una flessibilità assoluta. Le dimensioni individuali di pezzi, pinze e pallet definite in base a requisiti specifici possono essere importate direttamente dai file di simulazione 3D. I blocchi di calcestruzzo refrattari sono fragili e hanno molte forme. KUKA.FlexPal offre la possibilità di configurare un piano di pallettizzazione per ogni forma, di allineare la pinza e di utilizzare il multi-drop. Ciò significa che anche i pezzi più fragili e di forma diversa possono essere maneggiati con facilità.