![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bony/bony04.jpg?rev=-1&w=1900&hash=905675C556068AC3AB10F0389DFA3DD6)
60 Tonnen Ziegel pro Tag dank einfach konfiguriertem Palettierplan
BONY SAS stellt seit 1862 feuerfeste Produkte her. Nach der Automatisierung des Palettierprozesses für vorgebrannte, feuerfeste Ziegel hat das Unternehmen diesen Prozess mit KUKA.FlexPal, einem intuitiven Softwarepaket zur Erstellung von Palettierplänen, weiter optimiert.
Automatisierung für eine effiziente Ziegelproduktion
In der Produktionsstätte sind es die Öfen, die den Takt vorgeben: Die Ziegelbrennlinie von BONY SAS arbeitet just-in-time. Die Entscheidung, den Palettierprozess für die Formlinge zu automatisieren, war ein Mittel, um die Produktion exakt auf die Ofenleistung abzustimmen. Die Lösung mit zwei KUKA Palettierrobotern, die zunächst 2002 und dann 2013 implementiert wurden, ermöglichte dem Hersteller den Einstieg in die Automatisierung und das Erreichen seiner Ziele.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bony/bony08.jpg?rev=-1&w=1400&hash=08FD749175D28182DE49EDFB679460BC)
Mit einer alten und einer neuen Robotergeneration und ohne Robotertechniker im Team brauchte BONY SAS eine möglichst einfache und intuitive Lösung für den Palettierprozess von Ziegeln. Die KUKA Teams meisterten die Herausforderung mit Bravour: Die einfache und intuitive Palettiersoftware KUKA.FlexPal entsprach genau den speziellen Anforderungen des französischen Herstellers von geformten Feuerfestprodukten.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bony/bony03.jpg?rev=-1&w=1400&hash=0EF6E8D032B02FB96460C7B000EA6776)
Einfach konfiguriert, maximal produziert: 60 Tonnen Ziegel täglich
Nach der Installation des neuen Roboters und der Integration der Palettiersoftware produziert BONY SAS nun 60 Tonnen feuerfeste Ziegel pro Tag. Da die Software KUKA.FlexPal und der Fertigungsprozess nach einer einwöchigen Schulung vollständig von den Mitarbeitenden beherrscht werden, kann das Unternehmen seine langfristige Rentabilität und die Autonomie aller Beteiligten sicherstellen. So können sich die Mitarbeitenden ausschließlich den technischen Aufgaben widmen und werden nicht mehr durch manuelle Tätigkeiten belastet.
Das Unternehmen hat nicht nur seine Leistung in der Ziegelherstellung gesteigert, sondern auch an Attraktivität gewonnen und sein Image bei seinen Kunden und künftigen Mitarbeitenden verbessert.Vorteile der automatischen Palettierung mit Palettiersoftware KUKA.FlexPal
Einfach in der Anwendung - sicher in Betrieb. Die Palettiersoftware ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Bereich der robotergestützten Palettierung. Die Entwicklung von KUKA.FlexPal wurde während der Integration des Roboters bei BONY SAS abgeschlossen, um sicherzustellen, dass die Software optimal an die Herausforderungen in der Praxis angepasst ist. Die Mitarbeitenden benötigen keine Software- und Programmierkenntnisse: Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der leicht verständlichen 3D-Umgebung kann KUKA.FlexPal auch von Einsteigern bedient werden.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bony/bony06.jpg?rev=-1&w=1400&hash=419A8F3E0390AD1BA86FC20E64F4C064)
Die Palettiersoftware KUKA.FlexPal bietet absolute Flexibilität. Die individuellen Maße von Teilen, Greifern und Paletten, die entsprechend den spezifischen Anforderungen definiert wurden, können direkt aus 3D-Simulationsdateien importiert werden. Die feuerfesten Betonformsteine sind zerbrechlich und haben viele Formen. KUKA.FlexPal bietet die Möglichkeit, für jede Form einen Palettierplan zu konfigurieren, den Greifer auszurichten und Multi-Drop einzusetzen. So können auch zerbrechliche Teile mit unterschiedlichen Formen problemlos gehandhabt werden.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bony/bony04.jpg?rev=-1&w=1400&hash=DD1D34961D146AE401F529D0B769FE26)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)