Un gioco da bambini l’automazione con il KUKA flexibleCUBE
KUKA Industries è leader tecnologico nel settore delle giunzioni e un partner ideale quando si tratta di componenti importanti sotto il profilo della sicurezza. Il trasferimento della tecnologia dall’industria automobilistica rende possibile usare questi processi anche nell’industria generale. In questo caso, ci rende un partner affidabile per Hartan
Il compito
La sfida consiste nel saldare 3.000 componenti alla settimana, che sono essenziali per l’intera geometria, il movimento e la stabilità della carrozzella da bambini. Questa linea deve garantire l’intera produzione di seggiolini e schienali per i nove modelli completamente diversi . Le parti della carrozzelle che richiedono la saldatura sono assolutamente critiche per la sicurezza e devono essere perfette al 100%.
Considerata l’esperienza di tanti anni nell’automazione di processi di giunzione, il produttore di carrozzelle ha optato per una cella di saldatura robotizzata standard di KUKA Industries. Il costruttore di impianti di Augusta ha già un know-how decennale nella tecnologia di giunzione e offre una soluzione automatizzata che risolve le strozzature sul versante della capacità, soddisfa gli altissimi requisiti in materia di qualità e svolge il difficile lavoro di saldatura: il KUKA flexibleCUBE.
La soluzione
La cella di saldatura ad arco è particolarmente adatta per i neofiti nel campo dell’automazione, in quanto può essere integrata nel processo di produzione facilmente e senza soluzione di continuità. La saldatura ad arco è il processo di giunzione ideale quanto si tratta di giunzioni in acciaio. Il cordone di saldatura deve resistere alle prove del controllo di qualità, poiché si tratta di componenti importanti sotto il profilo della sicurezza.
Questa specifica attività di saldatura non è un problema per il KUKA flexibleCUBE.

Vantaggi di KUKA flexibleCUBE
- Facile da usare grazie al Plug & Play
- Elevato grado di sicurezza dell’investimento
- Flessibile nell’impiego, in quanto la cella si può facilmente adattare all’ambiente di produzione
- Caratterizzato da un alto livello di qualità di processo.
Il KUKA flexibleCUBE è una cella di saldatura standardizzata che consente l’automazione semplice nella produzione. Il Cube è dotato di componenti KUKA su una base modulare e può essere combinato con attrezzature di saldatura di comprovata affidabilità di produttori leader. KUKA Industries ha sostenuto Hartan nello sviluppo di processo e consigliato la dotazione ottimale per questa attività. Alla fine, la cella di saldatura modulare è stata attrezzata con un KR 5 arc, un generatore di corrente con apparecchiatura di saldatura, una tavola rotante, un sistema di aspirazione centrale, un sistema di pulizia della torcia e un controllo TCP. È la risposta flessibile ai requisiti di una cella di saldatura automatizzata.
Sin dall’inizio non abbiamo avuto il minimo problema con la cella. A differenza di altre celle automatizzate installate negli impianti di fornitori e partner, non possiamo parlare di tempi di fermo. Costruiamo carrozzelle, come se fossero per i nostri figli.