Composite Technology: VDMA-Forum tagt bei KUKA
Bei KUKA in Augsburg traf sich der Lenkungskreis des VDMA-Forums Composite Technology, um die weiteren gemeinsamen Aktivitäten im immer stärker wachsenden Sektors Leichtbau abzustimmen.
6 December 2013
Augsburg, Dezember 2013. – Bei KUKA in Augsburg traf sich der Lenkungskreis des VDMA-Forums Composite Technology, um die weiteren gemeinsamen Aktivitäten im immer stärker wachsenden Sektors Leichtbau abzustimmen.
Die Relevanz des Leichtbaus für KUKA machte zur Eröffnung Rüdiger Sonntag deutlich, der als Key Technology Manager Kunststoff bei KUKA Roboter tätig und bestens in der Branche vernetzt ist. So tummeln sich auf dem ehemals der Luft- und Raumfahrt vorbehaltenen Gebiet des Leichtbaus heute zahlreiche Maschinenhersteller, für die Roboter-gestützte Automatisierung immer wichtiger wird, um bei konstant hoher Qualität effizient zu produzieren.
Der Teilnehmerkreis des Lenkungskreises stellte einen umfassenden Querschnitt aus dem Maschinen- und Anlagenbau zur Composite-Fertigung dar: Von Textil- und Kunststoffmaschinen über den Werkzeugmaschinenbau bis hin zu Recyclinganlagen zeigt sich ein breites Feld derer, die sich im Bereich des Leichtbaus einbringen. Dieser wird immer attraktiver und bietet insbesondere ein hohes Potenzial für die Automatisierung mit Robotern. So verwunderte es wenig, dass ein Großteil der Teilnehmer des Lenkungskreises bereits bestehende KUKA-Kunden sind.
Eine Werksbesichtigung in der KUKA-Roboterfertigung bot so eine gelungene Abrundung der Veranstaltung. Der Lenkungskreis des Composite-Forums im VDMA trifft sich im Halbjahrestakt in wichtigen Einrichtungen oder bei Mitgliedsunternehmen. Auf Einladung der KUKA Roboter GmbH fand das Treffen diesmal in Augsburg am Stammsitz der KUKA statt. Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) vertritt mehr als 3000 Mitgliedsunternehmen und fast eine Million Beschäftigte in der Investitionsgüterindustrie in Deutschland und gehört damit zu Europas bedeutendsten Industrieverbänden. Er ist in verschiedenen Arbeitskreisen je nach Branche und Anwendungsgebiet organisiert.