Scegli la tua località:

Posizione

Applicazione robot mobile per le medie imprese

Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) ha sviluppato, sulla base del robot KUKA KR AGILUS, un’applicazione robotica mobile versatile nell’utilizzo. La soluzione robotica mobile piace in modo particolare per l’automatizzazione di piccole e medie imprese.


Applicazioni robot flessibili e mobili cercansi

L’azienda LMZ è specializzata nella costruzione di macchine speciali e nella tecnica di truciolatura. LMZ supporta i suoi clienti dell’industria automobilistica, della plastica e dell’igiene nell’automazione robotica. “Il tema della robotica interessa numerose medie imprese, che desiderano automatizzare con robot parti più consistenti della loro produzione. Fino a oggi, tuttavia, le soluzioni non erano sufficientemente flessibili e versatili”, afferma Dennis Lenkering, amministratore delegato di LMZ. Per questo motivo, Lenkering ha sviluppato, insieme al suo team , un’applicazione robotica mobile, versatile ed efficiente dal punto di vista dei costi.

KR AGILUS su telaio mobile

La nuova applicazione robotica mobile si compone di un robot KUKA di tipo KR 6 R900 della serie KR AGILUS. È caratterizzata dalla massima precisione di ripetibilità e da un’elevatissima precisione. KR AGILUS è installato su untelaio mobile. In questo modo l’applicazione flessibile può essere manovrata in maniera semplice e rapida in spazi stretti. Durante il funzionamento, l’applicazione è circondata da recinzioni protettive smontabili senza utensili, per motivi di sicurezza. In concreto, si tratta di profili di alluminio della ditta item.

L’applicazione robotica flessibile si compone di un KR AGILUS e di un telaio mobile.

L’applicazione riduce i tempi di fermo

L’applicazione mobile offre numerosi vantaggi: da una parte è mobile e può essere rapidamente spostata da una postazione di lavoro alla successiva. Dall’altra, KR AGILUS può essere riattrezzato per diverse attività senza un impegno eccessivo. Per l’utilizzo di diversi utensili, l’applicazione è dotata dei pacchetti software KUKA KUKA.LoadDataDetermination e KUKA.Gripper&SpotTech “Grazie ai diversi campi di attività si riducono i tempi di pausa. In questo modo, è possibile ammortizzare rapidamente l’investimento”, dichiara Lenkering. L’applicazione flessibile svolge attività Pick & Place nonché lavori di montaggio di componenti. Inoltre, la flessibile applicazione robotica è pensata per la collaborazione con macchine utensili.

La sicurezza sposa la flessibilità

La sicurezza dei collaboratori è al primo posto. L’applicazione robotica mobile mette in sicurezza il robot e garantisce al contempo la sua massima libertà. Grazie ai profili di alluminio, lo spazio di lavoro rimane ridotto e l’impianto può essere smontato interamente in poco tempo. “Lo smontaggio del telaio, incluso cavo di comunicazione , nonché la ricostruzione , richiedono solo otto minuti. Per altre soluzioni robotiche, i nostri clienti hanno bisogno di ca. 3,5 ore”, riferisce Lenkering, sulla base di feedback dalla clientela.

La versatile applicazione è messa in sicurezza con profili di alluminio.

Nuove idee per l’automazione

“La produzione diventa sempre più rapida e flessibile. Siamo certi di aver fornito la giusta risposta a queste sfide, con i nostri prodotti”, afferma Dennis Lenkering, che con la sua azienda LMZ è da anni partner della rete di esperti di item pluspartner. Proprio gli enormi risparmi di tempo sono una caratteristica essenziale del nuovo sviluppo. Con un impegno minimo è possibile riallestire l’applicazione per un altro prodotto. Il robot viene pertanto utilizzato più spesso, e i clienti beneficiano di qualità e sicurezza di processo superiori. Inoltre, il robot blocca più raramente superfici preziose.

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.