Saldatura di pezzi di grandi dimensioni nell’impianto di lastratura KUKA con un processo stabile
Dal 1979 la classe G è un punto fisso del portafoglio di prodotti di Mercedes-Benz. Questa icona dell’off-road è un fuoristrada robusto e longevo. Anche gli ultimi aggiornamenti non ne hanno stravolto la natura: l’attenzione è esplicitamente rivolta in primo luogo all’aspetto tecnico e alla riconoscibilità, due caratteristiche che contraddistinguono la classe G già da molto tempo. Ad esempio il telaio a longheroni, che conferisce la necessaria stabilità alla carrozzeria, è stato appositamente rivisto affinché il veicolo, con i suoi 53 millimetri in più di lunghezza e 121 in più di larghezza, possa farsi strada tra fango, pietrisco e percorsi difficili.
Con la nuova classe G è nato però anche un nuovo approccio alla produzione: se in precedenza molti componenti di grandi dimensioni venivano ancora saldati a mano, oggi MAGNA Presstec esegue queste operazioni in una linea di produzione di KUKA in grado di saldare i telai a longheroni in modo automatizzato.