Scegli la tua località:

Posizione

Il robot KUKA automatizza il caricamento delle macchine di lavorazione del legno

Un robot KUKA della serie KR QUANTEC automatizza il caricamento delle macchine di lavorazione del legno nella segheria Echtle KG e diventa così un aiutante multifunzionale.


Il caricamento automatizzato con il robot KUKA alleggerisce il carico di lavoro dei collaboratori

 

Nel corso di una modernizzazione la segheria Echtle ha installato un nuovo centro di lavorazione. È stato quindi automatizzato il caricamento, ossia l’introduzione dei pezzi da lavorare nelle macchine di lavorazione del legno. La serie KR QUANTEC assume il compito del caricamento di pannelli lamellari in legno fino a 3,20 metri dal robot KUKA del tipo KR 180 R3200 PA. Questo robot di pallettizzazione è stato installato insieme all'integratore di sistema fischertech GmbH. Per aumentare il raggio d’azione del robot, è stata montata inoltre l’unità lineare KUKA KL 4000.

 

Caricamento automatizzato: Il robot KUKA KR QUANTEC carica macchine CNC con pannelli lamellari in legno.
KR Quantec: Wood Industry's Multi-Tool by KUKA

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Il caricamento della macchina di lavorazione del legno con il robot KUKA è un successo

Poiché si tratta di un impianto nuovo per le macchine di lavorazione del legno, il caricamento con il robot KUKA può essere pianificato in modo strutturato e realizzato senza difficoltà fin dall’inizio. Il KR QUANTEC viene impiegato presso la segheria Echtle dal dicembre 2017 ed ha pienamente soddisfatto le aspettative sull’automazione. La prossima cella robotizzata è già in fase di pianificazione.

 

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.