Choisissez votre emplacement:

Pays

Un robot KUKA automatise le ravitaillement de machines à travailler le bois

Dans la scierie Echtle KG, un robot KUKA de la série KR QUANTEC automatise le ravitaillement de machines à travailler le bois et devient ainsi un assistant multifonctions.


Le ravitaillement automatisé avec un robot KUKA facilite le travail des employés

 

Dans le cadre d’une modernisation, la scierie Echtle a installé un nouveau centre d’usinage. Ce faisant, le ravitaillement, c’est-à-dire le chargement de pièces dans des machines à travailler le bois, a été automatisé. Depuis lors, c’est le robot KUKA de type KR 180 R3200 PA de la série KR QUANTEC qui se charge du ravitaillement, en transportant des panneaux en bois lamellé-collé pouvant mesurer jusqu’à 3,20 mètres. Ce robot de palettisation a été installé en collaboration avec l’intégrateur de systèmes fischertech GmbH. Tout d’abord, l’unité linéaire KUKA KL 4000 a été également montée afin d’augmenter le rayon d’action du robot.

 

Ravitaillement automatisé : un robot KUKA KR QUANTEC charge une machine CNC avec des panneaux en bois lamellé-collé.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Le ravitaillement de la machine à travailler le bois par un robot KUKA est gage de succès

Les machines à travailler le bois étant une nouvelle installation, il a été possible de structurer le ravitaillement par le robot KUKA depuis le début et la réalisation a été effectuée sans difficultés. Le KR QUANTEC est utilisé depuis décembre 2017 dans la scierie Echtle et il a entièrement répondu aux attentes en matière d’automatisation. Une cellule robotisée supplémentaire est déjà planifiée.

 

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.