Scegli la tua località:

Paese

La saldatura continua a rulli

Saldatura continua a rulli

La saldatura continua a rulli è un procedimento di unione a resistenza. Quando nella lavorazione delle lamiere si ha la necessità di eseguire cordoni di saldatura passanti a tenuta, si utilizza questa tecnica.


Saldatura continua a rulli: la tecnologia

La saldatura continua a rulli deriva dalla già nota saldatura a punti. È impiegata nella lavorazione di lamiere sottili. In sintesi, i pezzi vengono uniti per azione di corrente elettrica e pressione.

Tale operazione viene svolta nel seguente modo: nella saldatura continua a rulli un robot sposta lungo una lamiera due rulli in rame disposti uno sopra l’altro. La corrente che fluisce attraverso questi rulli di rame entra in contatto con il componente su una superficie concentrata. Contemporaneamente, i singoli pezzi vengono pressati uno contro l’altro.

Questo genera numerosi punti di saldatura, i quali formano un cordone continuo e a tenuta. 

Saldatura continua a rulli automatizzata

Il cliente KUKA beneficia del nostro know-how nel settore della saldatura continua a rulli. Abbiamo già realizzato diverse stazioni automatizzate, anche con dispositivi di bloccaggio flessibili. Ovviamente, linee di saldatura complete fanno parte della nostra offerta.

La perfetta sinergia tra robot, pinza per la saldatura continua a rulli, dispositivo e controllo svolge un ruolo determinante nella lavorazione di prodotti di alta qualità. Perciò puntiamo sempre a sviluppare il concetto ideale per ogni sistema di produzione.

Saldatura continua a rulli: i vantaggi

La saldatura continua a rulli si basa sullo stesso principio della saldatura a punti, rispetto alla quale presenta due notevoli vantaggi:

  • La saldatura continua a rulli è in grado di produrre un cordone continuo. Questo cordone, che risulta essere completamente impermeabile, è essenziale per molti clienti.
  • Possibilità di raggiungere tempi ciclo più ristretti rispetto alla saldatura a punti.
Lavastoviglie, serbatoi di carburante o lattine di bevande: la saldatura continua a rulli genera cordoni continui e a tenuta. Chiamateci ed esamineremo le vostre specifiche esigenze riguardo al prodotto.