Scegli la tua località:

Posizione

Megatrend: cambiamenti demografici

I cambiamenti demografici comportano una serie di conseguenze. Una di queste è la scarsità di esperti nei prossimi decenni, che porta le aziende già oggi a studiare strategie efficaci.


I cambiamenti demografici comportano l'invecchiamento della società

Nei paesi industrializzati e in particolare in quelli emergenti, si percepisce sempre più l'importanza dei cambiamenti demografici: un ridotto tasso di natalità che si contrappone ad una popolazione sempre più anziana porta ad un invecchiamento della società.

Il progresso in campo medico e uno stile di vita più attento alla salute hanno aumentato l’aspettativa di vita media in tutto il mondo negli ultimi 50 anni. Al contempo, il tasso di natalità si è ridotto drasticamente in tutto il mondo, ma soprattutto nei paesi industrializzati ed in quelli emergenti. Secondo le previsioni, la percentuale di ultra-sessantacinquenni in molti paesi del mondo passerà, entro il 2060, dal 20 al 30% della popolazione complessiva.

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

 

 

Produttività a lungo termine nonostante scarsità di esperti

Lo sviluppo demografico influisce anche sul mercato del lavoro, nel quale cisaranno sempre meno esperti in futuro.

Per poter affrontare questo problema, le aziende devono mantenere e sviluppare benessere, competenza e motivazione dei collaboratori esistenti e allo stesso tempo posizionarsi come datori di lavoro interessanti per nuove idee.

Inoltre, automatizzandodiversi processi e operazioni, il fabbisogno di personale può essere ridotto, riqualificando manodopera per altre attività più impegnative e non automatizzabili. 

Automazione e collaborazione uomo-robot consolidano la produzione del futuro

Proprio nella produzione, soluzioni di automazione intelligenti offrono un contributo prezioso per la creazione di un ambiente di lavoro interessante e ovviano alla scarsità del personale.

Grazie all'automazione di lavori monotoni, ripetitivi e faticosi, è possibile promuovere la manodopera, sostenendo così salute e motivazione dei collaboratori.

Soprattutto i robot intelligenti e collaborativi (Cobots), che nell'ambito della collaborazione uomo-robot lavorano a stretto contatto con i dipendenti, offrono nuovissime opportunità per aumentare la produttività. I cobots migliorano le condizioni psico-fisiche dei collaboratori e consentono di ottenere risultati produttivi costanti e di qualità.

Tecnologie flessibili e intuitive di KUKA

Per integrare in maniera efficiente e sostenibile soluzioni di automazione nel mondo produttivo, è necessario avvalersi di tecnologie flessibili e adattabili e di interfacce intuitive.

Grazie alla vasta gamma di prodotti e servizi, KUKA consente un'agevole programmazione, funzionamento e miglioramento di robot industriali e interi impianti di produzione. Con pacchetti ready2use, robot leggeri collaborativi e programmabili tramite simulazione e servizi di assistenza completi, già da oggi puoi organizzare la tua azienda per le sfide del futuro.

 

Nei Future Production Landscapes, essere umano e robot lavorano mano nella mano.