KUKA始终坚持品质至上
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 机器人的额定负载为 6 kg,可以安装在地面和吊顶上。由于入门级市场也有不同的要求,所以 Edition系列机器人有两种款型可供选购:臂展为 1440 mm和 2010 mm(将于 2022 年底推出)。相比于依靠单侧支承的 50 mm 空心轴手腕的标准款型,Edition 系列机器人提供了双侧支承的中空腕,其直径为 46 mm,重复精度为 0.04 mm,适用于电弧焊领域
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
Edition 系列机器人是KUKA新推出的六轴机器人产品系列,其紧凑的结构与中空手腕,实现了弧焊应用场景的更多可达性。该产品聚焦弧焊,采用升级款弧焊软件包,包含起始点寻位、电弧跟踪、多层多道、激光跟踪、机器人协同等功能。此外,该系列产品具有高成本收益比,帮助价格敏感的新客户有效实现焊接的自动化。KR CYBERTECH nano ARC 目前有两款 Edition 系列机器人,更多版本将陆续推出。
2023年4月17日