La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
I sistemi di stoccaggio completamente automatici rivoluzionano l’operatività in farmacia
Le sfide dell’industria farmaceutica sono numerose: dalla consegna tempestiva dei farmaci alle severe normative di legge fino alla crescente complessità della gestione delle scorte. Poiché lo smistamento convenzionale delle confezioni è soggetto a errori e richiede molto tempo, GPI ha sviluppato insieme a KUKA e ad altri partner un sistema di stoccaggio completamente automatico nel quale ha integrato il KR AGILUS.
I robot per farmacie aumentano l’efficienza
La gestione dei farmaci richiede la massima precisione, affidabilità e velocità, perché qualsiasi errore o ritardo può avere gravi conseguenze. Per questo motivo le soluzioni di automazione per le farmacie devono sempre soddisfare gli standard più elevati. In particolare nel settore sanitario, l’automazione può tuttavia contribuire a migliorare la precisione, aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Sempre più farmacie, ospedali e grossisti riconoscono questi vantaggi e automatizzano i loro processi.
Imballaggio automatico in scenari complessi
GPI, fornitore italiano di soluzioni di automazione per il settore sanitario, ha sviluppato un sistema di input intelligente e affidabile che riconosce ogni confezione, ne scansiona il codice a barre e la data di scadenza e la inoltra a un sistema di presa automatizzato che carica con precisione la confezione nel magazzino della farmacia. Una delle sfide più grandi è stata la gestione automatica di tutti i tipi di confezioni e il gran numero di possibili scenari che possono verificarsi durante la movimentazione.
Per il proprio sistema di carico automatico, GPI ha sviluppato un modello utilizzando un robot KUKA.
Sistema di automazione intelligente per farmacie
Lo stoccaggio delle confezioni di farmaci è peculiare per ogni processo e non può essere paragonato alle condizioni ricorrenti che riguardano normalmente l’uso di bracci robotici. I sistemi di automazione intelligenti ed efficienti per le farmacie sono in grado di affrontare queste sfide. Oltre che con KUKA, GPI ha collaborato con diversi istituti di ricerca come l’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, nonché con aziende del settore farmaceutico.
Combinando la compattezza di KR AGILUS e la velocità della pinza RIEDL Phasys viene garantita la massima velocità ed efficienza.
La perfetta integrazione del sistema di carico nel magazzino della farmacia è stata fondamentale per ottenere la massima efficienza nei processi di stoccaggio dei farmaci. La sfida era quella di far funzionare il sistema completamente automatico in tandem con una pinza ad alta velocità, senza comprometterne la velocità. Per questo GPI ha creato un’accoppiata vincente: il robot compatto KR AGILUS e la moderna pinza RIEDL Phasys senza cavi.
I benefici della robotica per le farmacie
I sistemi di stoccaggio completamente automatico svolgono un ruolo centrale nelle attività delle moderne farmacie.
Oltre alla precisione, all’affidabilità e alla versatilità di KR AGILUS, anche la compattezza del sistema di controllo KR C5 e la facilità d’uso di KUKA smartPAD sono stati fattori decisivi nella nostra decisione a favore della soluzione KUKA.
Il sistema di stoccaggio dei farmaci completamente automatico di GPI è inoltre particolarmente flessibile grazie all’uso di tecnologie di sensori e reti neurali e all’integrazione di tecnologie di machine learning. Dalle confezioni quadrate fino a quelle cilindriche, il sistema è in grado di smistare e classificare in modo efficiente le confezioni di medicinali e di trasportarle nei magazzini desiderati delle farmacie. “L’avvento di sistemi di input completamente automatici ha segnato una svolta nell’operatività delle farmacie. Queste tecnologie all’avanguardia razionalizzano il processo di gestione delle confezioni di farmaci e migliorano notevolmente l’efficienza, la precisione e anche la sicurezza per i pazienti”, aggiunge Shahab Shakib Passand.
Scansione affidabile e veloce
I codici a barre hanno un ruolo centrale nella gestione delle scorte farmaceutiche. I tradizionali processi di scansione manuale non solo richiedono molto tempo, ma sono anche soggetti a errori umani. Il sistema di carico automatico “Ultra Phasys” utilizza diverse tecnologie in combinazione con il braccio robotico KUKA, tra cui un software per lo smistamento delle singole confezioni di medicinali, sensori per l’identificazione e la misurazione delle confezioni e telecamere per il riconoscimento dei prodotti e delle date di scadenza, nonché per l’individuazione delle confezioni di medicinali che stanno per scadere.
Fino a 360 confezioni di farmaci all’ora
La pinza RIEDL Phasys può trattare fino a 360 confezioni di farmaci all’ora. Con il sistema di carico completamente automatico, GPI ha realizzato una caratteristica esclusiva nel mercato dei sistemi di automazione per farmacie. Ad oggi, non esiste una soluzione analoga in grado di movimentare e caricare diversi tipi di confezioni di medicinali con una pinza così veloce senza perdite di prestazioni. L’interazione perfetta tra KR AGILUS e la pinza RIEDL Phasys garantisce una velocità ottimale e flussi di lavoro ininterrotti.
La crescente domanda di automazione delle farmacie è accompagnata da un aumento della concorrenza. Ciò significa che le aziende che operano in questo settore devono costantemente puntare all’innovazione e alla differenziazione per rimanere competitive.
Scalabilità, adattabilità e flessibilità
“Le soluzioni di automazione KUKA hanno permesso ai sistemi RIEDL di raggiungere prestazioni eccezionali e hanno contribuito ad affermare GPI come leader nel mercato dell’automazione delle farmacie. KUKA è il partner di automazione ideale per noi, in quanto offre soluzioni di automazione affidabili per l’industria farmaceutica e garantisce assistenza tecnica in molti Paesi”, sottolinea Shahab Shakib Passand.
KUKA garantisce le prestazioni necessarie per l’automazione delle farmacie con il veloce KR AGILUS.
La flessibilità dei sistemi di input completamente automatici consente di personalizzare la soluzione di automazione in base alle esigenze individuali di un’ampia gamma di farmacie, indipendentemente dalle loro dimensioni e dall’ampiezza del loro portafoglio di farmaci. Che si tratti di una piccola farmacia locale o di una grande struttura sanitaria, questi sistemi di automazione per farmacie sono perfettamente scalabili, garantendo risparmi sui costi e la massima efficienza.
Pietra miliare: sistema di carico completamente automatico
Nel panorama farmaceutico in continua evoluzione, l’integrazione di sistemi completamente automatici per il caricamento delle confezioni di medicinali rappresenta una tappa fondamentale per il settore. Queste tecnologie all’avanguardia stanno cambiando il modo in cui le farmacie movimentano le confezioni dei farmaci, scansionano i codici a barre e gestiscono le scorte di medicinali. Grazie a una maggiore precisione ed efficienza, questi sistemi rivoluzionano l’operatività delle farmacie e stabiliscono nuovi standard di eccellenza nel settore della sanità. L’automazione dei processi farmaceutici è un fattore necessario per garantire un’assistenza efficiente e affidabile ai pazienti.
I sistemi di carico completamente automatici rivoluzionano l’operatività delle farmacie.
Ulteriori informazioni su KR AGILUS:
Scopri di più e ordina subito il robot giusto per la tua azienda!