La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Le officine di verniciatura Hannex includono i robot per verniciatura KUKA
Con clienti come Samsung, l'azienda polacca di verniciatura, Hannex, si trovava ad affrontare a una richiesta sempre crescente, in termini di qualità e capacità. Per questo motivo, nel 2015, ha deciso di automatizzare le sue officine di pittura. La scelta è ricaduta sul piccolo robot KR AGILUS di KUKA, con il suo raggio, la sua velocità, precisione e affidabilità.
Fondata nel 1996 come azienda familiare nella cittadina polacca di Ordzin, Hannex inizialmente si è specializzata in verniciatura di automobili ma ha ampliato subito la sua gamma di servizi e clienti. Nel 2010, l'azienda coreana Samsung è diventata cliente di Hannex, chiedendo nuovi livelli di qualità e di capacità. Questo ha portato alla decisione di automatizzare le officine di verniciatura con robot ad hoc, nonostante i deterrenti iniziali costituiti dagli elevati costi potenziali e una vaga prospettiva di redditività del capitale investito.
KUKA ha offerto la soluzione e il servizio migliori per l'automazione dei processi di verniciatura delle auto
Alla fiera ITM a Poznań, è stato finalmente concluso un accordo tra Hannex e KUKA. L' ampia esperienza di KUKA nell'automazione e le recensioni positive sull'affidabilità delle soluzioni KUKA sono stati i principali fattori alla base di questa decisione, ma anche la facilità con cui i robot per verniciatura vengono programmati e integrati nelle strutture. Un altro fattore positivo è stato il supporto tecnico costituito da una facilità di accesso ai servizi post vendita nonché la presenza di integratori competenti che cooperano con KUKA.
Il robot sospeso di KUKA KR AGILUS presso Hannex vernicia velocemente e con alta precisione.
KR AGILUS, in qualità di robot per la verniciatura di automobili di KUKA, convince grazie alla sua precisione, velocità e affidabilità
Il robot per verniciatura di KUKA, un piccolo robot KR AGILUS, con il raggio maggiore tra i prodotti competitivi, ha consentito l'organizzazione efficiente di una stazione di lavoro. Sono stati particolarmente apprezzati attuatori forti che conferiscono al robot un'elevata efficienza e precisione. L'officina di verniciatura utilizza il carico massimo del robot, di 10 chilogrammi, non per caricarlo del massimo peso possibile, ma per estendere la sua durata di vita. Ogni giorno, il braccio del robot trasporta pesi di circa 3 kg, lavorando a piena velocità. Dopo un anno di utilizzo, non è visibile alcune segno di usura, di condensazione dell'umidità degli attuatori o cambiamenti nella calibrazione. Ciò vuol dire che il minimo costo di servizio si traduce direttamente in un periodo di redditività dell'investimento breve.
I processi di verniciatura automatizzata hanno creato maggiori e migliori posti di lavoro presso Hannex
In un primo momento, i dipendenti temevano che i robot per verniciatura potessero sostituire gli operai nelle linee di produzione. Invece, verniciatori esperti hanno ampliato le loro qualifiche e hanno seguito corsi di robotica. Sono diventati i supervisori dei robot di verniciatura automatica, facendo attenzione alle imperfezioni e garantendo una manutenzione adeguata. L'introduzione di applicazioni robotiche di verniciatura a spray si è tradotta in una maggiore capacità. I prodotti che ne sono derivati hanno soddisfatto le aspettative dei clienti, portandoli ad ampliare gli ordini. Pertanto, i robot per verniciaturahanno creato la necessità di nuovi posti di lavoro pressoHannex. Ed Hannex è stata in grado di assicurarsi una posizione stabile, con una prospettiva verso il futuro molto interessante, nella sua nicchia di mercato.
Grandi benefici attraverso l'automazione con i robot per verniciatura KUKA
L'amministratore della società Krzysztof Iwanicki è, per questo, particolarmente lieto del periodo breve di redditività dell'investimento, dell'aumento della qualità e della capacitàe dell' accettazione dei robot di KUKA da parte dei lavoratori.
Raccomandiamo questa soluzione a tutti gli imprenditori che prendono in considerazione il processo di automazione. Questo è il primo passo verso il raggiungimento di un successo simile a quello di Hannex, l'azienda familiare di Ordzin.