Opsira GmbH realizza goniofotometri innovativi con l'ausilio dei robot KUKA
"Robogonio", lo strumento multifunzionale per la misurazione della luce: è grazie a esso che opsira GmbH, con sede a Weingarten, da circa tre anni è sul mercato
Robogonio – una fusione delle parole robot e goniofotometro – misura la distribuzione dell’intensità luminosa in funzione dell'angolo di una sorgente luminosa o di un apparecchio d'illuminazione e unisce così i vantaggi della robotica industriale a quelli delle tecnologie più moderne di misurazione della luce. Dal 1999 opsira si considera un operatore "full service" nel settore dell'industria ottica e dell'illuminazione e ormai impiega 16 collaboratori. Con il "robogonio" opsira rafforza il ramo commerciale dei sistemi di misurazione.
Aumento dei requisiti del goniofotometro
I goniofotometri rappresentano un metodo di misurazione fondamentale nelle tecnologie dell'illuminazione e vengono impiegati da più di 100 anni. La modalità costruttiva tradizionale comprende la struttura meccanica del goniometro con un asse orizzontale e uno verticale per la rotazione del campione (ad es. fanali delle automobili) nonché un fotometro, con il quale viene misurata l'intensità luminosa. Negli scorsi anni i requisiti posti ai goniofotometri sono aumentati per la presenza di sistemi tecnici di illuminazione più complessi e più compatti, ma anche per strumenti di progettazione ottica più potenti.
Il "robogonio" unisce diversi tipi di goniometri
Con il "robogonio" opsira rafforza il ramo commerciale dei sistemi di misurazione. Così facendo, opsira punta sull'impiego di diversi robot KUKA di tutte le dimensioni. In questo modo è possibile misurare con precisione luci LED piccolissime, fanali automotive, segnali stradali come semafori o segnali di passaggio a livello fino ai segnali luminosi aeroportuali di decollo e atterraggio. Mentre i goniofotometri tradizionali sono molto limitati nella loro applicazione e per la misurazione a campo vicino e lontano sono necessari macchinari e procedure di prova diverse, "robogonio" unisce i vantaggi di diversi modelli di goniometro convenzionali.
Robot KUKA dalla classe dei minirobot alla classe per i carichi pesanti

Ripetibilità e velocità eccellenti
In questo modo ci si può adattare molto rapidamente alle attuali tendenze del mercato e partecipare alla realizzazione con flessibilità. Altrettanto flessibile è l'impiego del "robogonio" all'interno di uno spazio, laboratorio o capannone produttivo: il suo punto di rotazione nello spazio può essere scelto liberamente, è installato sia in orizzontale sia in verticale.