Il meglio del meglio: una valanga di premi per KUKA
Cinque premi in un colpo solo per l'eccellente design - i prodotti KUKA convincono su tutta la linea! Il KUKA LBR iisy e la KUKA KMP 1500 sono stati insigniti del prestigioso iF DESIGN AWARD 2019. I vincitori del German Design Award 2019 sono stati il KUKA smartPAD, il KUKA AGILUS nonché l'LBR iisy, che è riuscito quindi ad aggiudicarsi in una volta sola due dei premi più ambiti.
5 aprile 2019
Il design incontra l'utilizzo intuitivo_It’s iisy
Il Cobot LBR iisy è un robot sensibile, preciso e semplice da usare che rende l'automazione ancora più intuitiva ed esplora nuove aree della collaborazione uomo-robot. L'LBR iisy ha convinto soprattutto per il suo design gradevole e chiaro dall'elevata riconoscibilità, grazie a cui ha vinto sia l'iF DESIGN AWARD che il German Design Award.

Produzione flessibile a livelli finora inimmaginabili
La piattaforma mobile omnidirezionale KMP 1500 offre all’industria del futuro concetti di produzione modulari e versatili. Con una portata fino a 1.500 kg e uno scanner laser integrato di sicurezza, la KMP 1500 sposta i prodotti in modo sicuro e autonomo per tutto il processo produttivo e rappresenta la risposta all'esigenza crescente della produzione di tempi di reazione più brevi e maggiore flessibilità.
L'artista della precisione eclettico
Il robot a sei bracci KR AGILUS compatto è progettato per le velocità di lavoro più elevate e conquista con un gran numero di versioni, posizioni di montaggio, raggi d'azione e portate differenti. Anche la giuria si è fatta convincere dal suo aspetto versatile e dinamico. Il ridotto impiego di materiali sottolinea la sua leggerezza e la naturalezza delle sue sequenze di movimento.
KUKA smartPAD: semplicemente più libertà
Già nel 2018 il KUKA smartPAD è stato insignito in una volta sola di due premi di design e anche quest'anno è riuscito ad aggiudicarsi uno dei premi più ambiti. Determinante è stato il design ergonomico e compatto, che lo rende anche estremamente robusto e perfettamente preparato per l'ambiente industriale difficile.

Premi che testimoniano il successo
L'iF DESIGN AWARD è annoverato tra i principali premi di design del mondo e dal 1954 è assegnato ogni anno dall'iF International Forum Design GmbH di Hannover. Vengono premiate le prestazioni migliori nell'ambito design di prodotto. Una giuria internazionale di 67 esperti di design sceglie i vincitori tra più di 5.000 contributi e 70 paesi. Vincere l'iF DESIGN AWARD è un sigillo di qualità per un design straordinario e funzionale. Il German Design Award premia dal 2011 prodotti e progetti innovativi, nonché i relativi produttori e progettisti. Anche in questo caso i vincitori vengono selezionati da una giuria internazionale e premiati in diverse categorie. Determinante per la vittoria è il design innovativo e allo stesso tempo pratico considerato all'avanguardia nel panorama industriale tedesco e internazionale.
L'iF DESIGN AWARD è stato assegnato il 15 marzo 2019 presso il BMW Welt di Monaco e la premiazione del German Design Award 2019 ha avuto luogo l'8 febbraio 2019 nell'ambito della fiera Ambiente a Francoforte sul Meno.