Seleccione tu localización:

Ubicación

Lo mejor de lo mejor: lluvia de premios para KUKA

Cinco premios a la vez por un diseño excelente: ¡Los productos de KUKA convencen en toda su línea! KUKA LBR iisy y KUKA KMP 1500 han obtenido el prestigioso iF DESIGN AWARD 2019. Los ganadores del German Design Award 2019 han sido KUKA smartPAD, KUKA AGILUS y LBR iisy. Este último logra así recibir dos de los premios a los que aspiraba. 

5 de abril de 2019


Combinación de diseño con un manejo intuitivo: ¡facil-iisy-mo!

El cobot LBR iisy es un robot preciso, perceptivo y fácil de utilizar que hace que la automatización sea aún más intuitiva y que abre nuevos caminos en la colaboración hombre-robot. El LBR iisy ha resultado especialmente convincente por su diseño elegante y transparente con una alta capacidad de reconocimiento, por lo que ganó tanto el premio iF DESIGN AWARD como el German Design Award.

Un equipo imbatible: LBR iisy y KUKA smartPAD

Producción flexible a niveles sin precedentes

La plataforma móvil omnidireccional KMP 1500 ofrece soluciones de fabricación variadas y modulares para la industria del futuro. Con una capacidad de carga de hasta 1500 kg y un escáner láser de seguridad integrado, la KMP 1500 desplaza los productos de manera segura y autónoma a lo largo de todo el proceso de fabricación. Es la respuesta a la creciente demanda de la producción de tiempos de reacción más breves y una mayor flexibilidad.

El versátil artista de precisión

El robot de seis brazos KR AGILUS compacto está diseñado para soportar las más elevadas velocidades de trabajo y destaca por una multitud de diferentes diseños, posiciones de montaje, alcance y capacidad de carga. También convenció al jurado por su aspecto versátil y dinámico. El uso reducido de materiales acentúa su ligereza y la naturalidad de sus movimientos.

El KUKA smartPAD: simplemente más libertad

KUKA smartPAD recibió dos premios de diseño en 2018 y este año también ha logrado uno de los galardones a los que aspiraba. El factor decisivo fue su diseño compacto y ergonómico, además de muy resistente y listo para sobrellevar los duros procesos industriales del día a día sin ningún tipo de problema.

El diseñador industrial Mario Selic durante la entrega del German Design Award 2019

Premios que visibilizan el éxito

El iF DESIGN AWARD es uno de los premios de diseño más importantes del mundo. El iF International Forum Design GmbH de Hannover se encarga de entregarlo anualmente desde 1954. Se valoran las mejores prestaciones en el diseño de los productos. Un jurado internacional formado por 67 expertos en diseño elige al ganador entre 5000 candidatos de 70 países. El iF DESIGN AWARD actúa como sello de calidad para certificar un diseño funcional y extraordinario. Desde 2011, el German Design Award otorga una distinción a los productos y proyectos innovadores, así como a sus fabricantes y diseñadores. En este caso también es un jurado internacional quien elige al ganador de diferentes categorías. El factor decisivo para ganar es que el diseño sea innovador pero práctico, y que se considere pionero en el panorama industrial alemán e internacional. 

 

El iF DESIGN AWARD se presentó el 15 de marzo de 2019 en el BMW Welt de Múnich, mientras que el German Design Award 2019 se presentó el 8 de febrero de 2019 en la feria «Ambiente» de Fráncfort del Meno.

Usted también puede estar interesado en