选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA.UserTech

高效且配合用户需求:软件扩展可使用户能够通过图形用户界面将量身定制的应用程序指令集成到操作设备上。即使无相关经验,也可以在新开发的编辑器中创建用户专用的行指令和状态键,从而大幅降低机器人技术的使用难度。


直观的互动界面

用户界面 (User Interface) 可以使用户创建其自己的、量身定制的工艺程序用户界面,其中包括行指令、状态键、信息和按钮。通过直观操作的编辑器,只需几个步骤即可在 KUKA.WorkVisual 中创建功能,甚至以脚本格式创建整个操作流程。即使您不具备专业编程知识也能快速上手。例如,在配置状态键之后,您只需在用户界面上按下一个按键即可打开和关闭抓手。

只需拖放至所需的机器人应用

由于操作简单,用户体验得到了优化:精心设计的操作理念不仅简化了机器人系统所有组件的控制方式,还使它们在配置方面更加灵活。

简单的应用,快速使用就绪

您可以在计算机上利用拖放功能轻松创建配置文件,并将各种设置传输到机器人控制器,然后就可以在符合工效学的手持操作设备 smartPAD 上使用所设置的功能。

此外,您还可以使用 KUKA.OptionPackageEditor 将所创建的多个 UserTech 指令包装成独立的备选软件包,并将它们默认集成到不同机器人的系统中。如此可以轻松避免复制错误。用户界面也可以在 KUKA.Sim 中使用,以便能够事先顺利地仿真新的应用程序

可在 smartPAD 上使用状态键轻松控制预编程的应用程序。

可配置的用户界面功能

您可以利用 KUKA.UserTech 创建和使用您专属的:

  • 行指令

  • 信息和按钮

  • 状态键

  • 行指令和状态键的脚本

您可以在 smartPAD 的 KUKA.HMI(KUKA 图形用户界面 (GUI))中使用 UserTech 功能。您也可以将扩展功能集成到仿真软件 KUKA.SimKUKA.WorkVisual(用于离线编程的软件包)中。

可以直接在 smartPAD 用户界面上使用动态行指令。 

技术要求

UserTech 用户界面可以安装在 KR C5 以上的所有新型 KUKA 机器人控制器上。KSS 操作系统需要使用至少 8.7 或更高的软件版本。但是我们仍为您的现有系统提供合适的 UserTech 版本,如有需要请联系我们。

界面以更少的成本实现更多的可能性

通过这个用户界面,我们将 KUKA 机器人或生产系统的操作便利性提升到全新水平。除了以用户为出发点的直观应用程序之外,我们还提供全球全天候 KUKA 服务,让用户能够享有专业支持。 

  • 用户友好

    在编辑器中配置为您量身定制的工艺程序用户界面,也让 smartPAD 使用起来更灵活且一目了然。

  • 轻松入门

    • 简单设置行指令和状态键。
    • KUKA.WorkVisual 的编辑器具有拖放功能,让您轻松配置。
  • 节省时间

    • 利用编辑器可以简单快速地创建用户自定义的用户界面,节省大量时间。
    • 快速完成控制器的编程和各种设置,让投入运行
      时间缩短。
  • 应用多样

    用户界面通用于应用程序,且可以与工艺程序包结合使用。

您可以从更好的用户体验获益


易于使用

利用拖放操作在用户界面编辑器中轻松配置机器人应用程序的指令和状态键。可以将含有各种设置的配置文件传输到任意数量的机器人控制器,然后在 smartPAD 上使用各种指令掩码和状态键。

应用安全

由于配置是由编辑器生成的,因此行指令和状态键的使用更加安全。指令配置时,将直接显示无效语法。因此,用户可以直接通过用户界面接收反馈,而不是在测试机器人控制器时才接收反馈。

量身定制的用户界面

除了标准行指令之外,用户还可以在编辑器中创建自己的行指令。这些行指令将被传输到机器人控制器,以便您在 smartPAD 上轻松使用指令以及能够参数设定输入。

规划与维护

在使用 KUKA.WorkVisual 进行规划和在 KUKA.Sim 中对您的系统进行配置和编程过程中,您都可以使用 UserTech。实现快速、简易及连续的工程流程设计。

KUKA.HMI作为补充

KUKA.UserTech 使得 KUKA.HMI 用户界面更加完善,有助于人机互动发挥较高效率。人机界面的个性化设计与灵活的图形用户界面携手并进。

关于 HMI 软件的更多信息

您对 KUKA.UserTech 感兴趣吗?

欢迎通过 my.KUKA 编制您的个性化报价。 
成功注册 my.KUKA 后,您可以访问诸多应用功能。您的账户通过验证后,您还将收到为您量身定制的信息和优惠。此过程旨在提高您个人登录的安全性,可能需要几天时间。