欢迎加入本系列
全新一代 KR CYBERTECH nano 系列除了 KR CYBERTECH nano ARC 系列(专注于 ARC)的空心轴机器人外,还包括机器人手腕规格(专注于搬运,还适合轨迹应用)。通过数字化 KUKA.Motion Modes,可通过控制系统根据不同任务调整机器人性能,例如“动态模式”适用于动态性增强、节拍和循环时间缩短的情况。“路径模式”甚至是空心轴机器人的标配,同时搭配所谓的准确测量功能,以实现对应用更佳的轨迹运行。这两个选项同样可用于配有机器人手腕的机器人。
作为新一代 KR CYBERTECH nano 系列的一部分,KUKA 还推出了执行气体保护焊、粘接或密封剂涂抹等轨迹应用的专业产品:KR CYBERTECH nano ARC 系列。这款低负载级别的机器人在成本更低的同时,发挥更高的性能。
2021年4月23日
无论将全新一代 KR CYBERTECH nano ARC 用于什么样的任务,它都可以从一开始就保证更佳的结果,并通过灵活的 KUKA.Motion Modes 进行更好的调整。