Escolha a sua localização:

Localização

Selecione um idioma:

Tudo sob controle: KUKA.ProcessScreen monitora toda a cadeia de processo

Visualizar, monitorar e documentar perfeitamente os processos – inclusive todos os parâmetros relevantes do robô: O novo software de aplicação da KUKA torna isso possível quase em tempo real. Descubra aqui quais as vantagens que o KUKA.ProcessScreen ainda oferece.

10 de agosto de 2021


Registrar todo o processo de usinagem

Os sistemas de monitoramento de processos na produção não são novidade. Mas agora, pela primeira vez, o software KUKA.ProcessScreen permite que todo o processo de usinagem seja registrado em tempo real – inclusive todos os dados relevantes do robô. De fato, independentemente do tipo de processo ou do equipamento de processo utilizado. Todas as informações sobre o processo, que estão disponíveis para a unidade de comando do robô através das interfaces usuais, podem ser combinadas com os dados relevantes do robô, configurados e, assim, visualizados, monitorados e documentados.

Parâmetros para cada necessidade

Na soldagem automatizada com gás de proteção, por exemplo, KUKA.ProcessScreen registra os parâmetros da fonte de energia, como corrente e tensão ou também velocidade de alimentação do arame, juntamente com a quantidade de gás de proteção por minuto. Mas a velocidade atual no ponto de funcionamento (a velocidade TCP do robô) também pode ser medida, por exemplo, junto com o ângulo do eixo correspondente ou os valores de aceleração. Isso também inclui parâmetros selecionáveis do próprio robô, que são relevantes para uma visão abrangente do respectivo processo.
Todos os parâmetros e dados em uma visão – isso é possível graças ao KUKA.ProcessScreen

Documentação completa em tempo real

A documentação é perfeita e, graças à tecnologia baseada na Web, a visualização é possível em quase todos os equipamentos terminais. Uma visão geral em forma de tabela ou gráfica dos resultados está disponível com apenas um clique de botão. Através da equiparação com valores-limite individualmente configuráveis, o software pode detectar desvios o mais cedo possível e permite, assim, uma intervenção rápida e automatizável. O retrabalho intensivo ou mesmo as rejeições podem ser bastante reduzidos e a qualidade da produção é estabilizada de forma sustentável.

Uma ferramenta para todos os processos

"Estamos levando o gerenciamento de dados no monitoramento de processos a um novo nível", explica Artur Moser, Gerente de Produtos da KUKA. "O desafio é que cada fabricante de equipamento de processo disponibilize suas próprias ferramentas para o monitoramento de processos. A configuração e a orientação do usuário são diferentes e os clientes precisam lidar com diversos conteúdos e avaliações de dados. O resultado: um trabalho maior para colocação em funcionamento e para medidas de treinamento. Muitas vezes os parâmetros relevantes do robô não podem ou são incluídos inadequadamente. KUKA.ProcessScreen é a solução ideal para isso." Apenas um software, sempre com o mesmo conceito operacional e o mesmo conteúdo de dados em todos os processos e equipamentos de processo – inclusive os parâmetros importantes do robô.
Um software com sempre o mesmo conceito de operação para o monitoramento correto de processos

Mais transparência, mais segurança, mais qualidade

As vantagens para os clientes são claras: A configuração unificada permite operação e monitoramento simples, o que torna os processos significativamente mais transparentes. A produção ocorre de forma estável – com qualidade consistentemente alta. "Se o KUKA.ProcessScreen detecta um problema na soldagem por deposição a laser de uma turbina a gás, por exemplo, pode reagir com antecedência e evitar, em tempo hábil, danos de um quarto de milhão de euros ou mais", explica Moser. Graças à configuração flexível das funções de monitoramento, faixas de tolerância e estratégias de detecção de erros, os clientes podem definir o KUKA.ProcessScreen individualmente para seus processos e otimizar continuamente seus ciclos de produção.

Reequipar KUKA.ProcessScreen facilmente

KUKA.ProcessScreen está disponível desde janeiro de 2021 e não é convincente apenas em processos de soldagem por gás de proteção: O software também é a solução ideal de documentação em soldagem a laser e soldagem por deposição a laser ou em aplicações de soldagem por adesivo e por pontos. Além disso, os pacotes de tecnologia KUKA.ArcTech (a partir da versão 3.4) e KUKA.LaserTech (a partir da versão 5.0) já oferecem a opção de definir convenientemente parâmetros relevantes de equipamentos de processo ali predefinidos para monitoramento pelo KUKA.ProcessScreen dentro dos comandos de tecnologia. As aplicações existentes também podem se beneficiar: KUKA.ProcessScreen também pode ser facilmente instalado em um momento posterior. O pré-requisito é uma unidade de comando do robô KR C4 a partir de KSS 8.6 ou instalações com KR C5.

Com o KUKA.ProcessScreen, os nossos clientes podem registrar, avaliar e documentar de forma confiável todo o seu processo em tempo real, 24 horas por dia. Independentemente do processo ou do equipamento de processo utilizado.

Artur Moser, Gerente de Produtos da KUKA

Você também pode estar interessado em