Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

Robotica e automazione per le medie imprese

Rohmann Automation GmbH ha progettato una cella robot basata sul robot KUKA KR AGILUS, che supporta in particolare le medie imprese nella lavorazione delle lamiere.


Utilità dei robot industriali

Spesso le piccole e medie imprese non affrontano il tema della robotica e dell'automazione. "Parlando, spesso sento dire che il desiderio di automazione c'è, ma che le imprese non sanno quali processi possono essere automatizzati con un robot", dice Jascha Rohmann, amministratore di Rohmann Automation GmbH.

Spesso però i dubbi possono essere risolti. Infatti l'esperienza dimostra che: l'impiego di robot industriali è utile anche per le piccole e medie imprese. Rohmann Automation GmbH lo dimostra con una cella robot specificamente adattata a questo gruppo target. Al centro dell'applicazione si trova un robot KUKA della serie KR AGILUS.  "Ci siamo rivolti a un minirobot perché è più semplice da integrare e successivamente anche da comandare per il cliente", spiega Jascha Rohmann.

Processi di lavoro più precisi nella cella robot

La cella è progettata per produrre lamiere per sistemi di propulsione elettrici. Si tratta di un lavoro monotono e ripetitivo, che però in molte aziende viene eseguito ancora a mano. KR AGILUS afferra un pezzo di lamiera con un aspiratore. Successivamente il robot porta la lamiera a una servopressa, con una precisione al millimetro. Questa esegue in modo automatizzato la piegatura del pezzo. Il pezzo così lavorato viene riposto dal robot nel magazzino di deposito. La cella robot è progettata in modo da poter essere caricata e scaricata anche durante il processo di lavoro. In questo modo è possibile continuare a lavorare nell'impianto senza arrestare il processo. Alla sicurezza pensa il software KUKA.SafeOperation.

Industriële automatisering
Con il robot industriale KR AGILUS è possibile automatizzare facilmente i processi.

Vantaggi dell'utilizzo di robot industriali per medie imprese:

  • Incremento della produttività
  • Qualità maggiore e costante della produzione
  • Scarico di compiti ripetitivi dai lavoratori
  • Impiego flessibile di robotica e automazione

la robotica e l'automazione aumentano la produttività

 

"Con questa soluzione la produttività può aumentare di circa il 40 percento", afferma Jascha Rohmann. Questo è reso possibile tra l'altro dal fatto che due-tre lavoratori, che finora eseguivano la piegatura manuale, vengono liberati da questo compito e potranno essere impiegati per altri compiti meno ripetitivi.
Industriële automatisering
Cella robot compatta per le medie imprese

Per le imprese di medie dimensioni è importante fare esperienze positive dirette con la robotica e l'automazione. In questo modo scoprono come è possibile trovare soluzioni personalizzate per loro. Le imprese che hanno avuto il coraggio una volta di impiegare i robot, riusciranno in seguito ad automatizzare più velocemente i propri processi.

Jascha Rohmann, amministratore Rohmann Automation GmbH

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.

Potrebbe anche interessarti