![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AA3E402D08EE3AD860A36D8F76203C00)
I robot KUKA consentono maggiore efficienza nello stampaggio a iniezione di materie plastiche presso la società Gebrüder Schwarz GmbH
La Gebrüder Schwarz GmbH con sede a Rottweil-Neukirch e 200 dipendenti è uno dei leader tecnologici nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche, dello sviluppo delle attrezzature e dei componenti di sistema
Per offrire soluzioni ottimali ai clienti operanti nei settori della tecnica medicale, dell'industria automobilistica, della metrologia, dell'elettrotecnica e della tecnica della strumentazione, nonché in quello dell'energia ambientale ed energetica, ha luogo un costante aggiornamento tecnologico delle moderne macchine per lo stampaggio a iniezione, degli impianti di essiccazione, delle unità periferiche e dei sistemi robotizzati, comandati esclusivamente da un team esperto di specialisti altamente qualificati. Da febbraio 2015 sono operativi – oltre alle due soluzioni di automazione KUKA già impiegate – due robot a sei assi del tipo KR AGILUS e KR 16.
Soluzione di automazione per la realizzazione di ventilatori
Si è cercata una soluzione di automazione per la realizzazione di ventilatori per ebm papst, uno specialista di ventilatori e motori nella tecnica per aerazione e climatizzazione e in quella di movimentazione. Di fronte all'estrema complessità che prevedeva il compito di un portale lineare, abbiamo scartato già nella prima fase decisionale, insieme all'integratore Barth Mechanik GmbH con sede a Zimmern, ogni considerazione in merito a tale alternativa. Per rispondere in modo conveniente e altamente qualitativo a tutte le richieste del cliente erano necessari percorsi completamente nuovi nell'automazione. La realizzazione dei complessi componenti per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche richiede infatti un massimo di precisione, riproducibilità e, altrettanto, di tempo di ciclo. Occorreva inoltre garantire il tempo di ciclo stabilito e la sicurezza di processo.
Due robot KUKA formano squadra nel lavoro
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=26E9B862D979DB35737466D045412438)
Solo un robot può eseguire in modo affidabile queste fasi di processo. La mano dell'uomo non può infatti toccare il componente in quanto ne provocherebbe la corrosione. E con i guanti è impossibile afferrare alberini così sottili.
Flessibilità e precisione grazie ai sistemi robot sincronizzati
I robot KUKA utilizzati dalla Gebrüder Schwarz GmbH persuadono, oltre che per la qualità, in particolare per la robustezza e l'elevata disponibilità del 99,995 %. Presentano un rapporto ottimale tra autonomia, peso, velocità e consumo energetico. La varietà delle loro funzioni li rende molto flessibili, contribuendo a semplificare così la sincronizzazione di due sistemi robot nel ciclo di produzione richiesto presso la Gebrüder Schwarz. Mentre il KR 16-2 convince per flessibilità e precisione durante le operazioni di prelievo dalla macchina di stampaggio a iniezione, il KR AGILUS 6 R900 eccelle per l'assoluta precisione a velocità massima.
Sensibile aumento della produttività con alto livello di qualità
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E563E7B912F61186479B283CE0D1BB99)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)