KUKA Roboter ermöglichen Effizienzsteigerung im Kunststoffspritzguss bei der Gebrüder Schwarz GmbH
Die Gebrüder Schwarz GmbH aus Rottweil-Neukirch mit 200 Mitarbeitern gehört zu den Technologieführern im Kunststoffspritzguss, in der Werkzeugentwicklung und bei Systemkomponenten
Um den Kunden aus der Medizintechnik, der Automobilindustrie, der Mess-, Elektro- und Gerätetechnik sowie der Umwelt- und Energietechnik optimale Lösungen anbieten zu können, werden die modernen Spritzgießmaschinen, Trocknungsanlagen, Peripheriegeräte und Robotersysteme ständig auf den technisch neuesten Stand gebracht und ausschließlich von einem erfahrenen, hoch qualifizierten Spezialisten-Team bedient. Seit Februar 2015 sind – zusätzlich zu den zwei bereits eingesetzten Automatisierungslösungen von KUKA – zwei sechsachsige Roboter des Typs KR AGILUS und KR 16 im Einsatz.
Automationslösung für die Herstellung von Lüftern
Gesucht wurde nach einer Automationslösung für die Herstellung von Lüftern für ebm papst, einem Spezialisten für Ventilatoren und Motoren in der Luft- und Antriebstechnik. Da die Aufgabenstellung für ein Linearportal zu komplex war, hat man gemeinsam mit dem Integrator Barth Mechanik GmbH aus Zimmern die Überlegungen bezüglich dieser Alternative bereits in einem frühen Entscheidungsstadium verworfen. Um alle Kundenanfragen auch wirtschaftlich und qualitativ hochwertig bedienen zu können, bedurfte es ganz neuer Wege in der Automatisierung. Denn die Herstellung der komplexen Kunststoff-Spritzgießkomponenten erfordert ein Höchstmaß an Präzision, Reproduzierbarkeit und Taktzeit gleichermaßen. Zudem musste die vorgegebene Zykluszeit und Prozesssicherheit gewährleistet werden.
Zwei KUKA Roboter arbeiten als Team

Nur ein Roboter kann diese Prozessschritte zuverlässig durchführen. Denn die menschliche Hand würde auf dem Bauteil Korrosion verursachen und darf es daher nicht berühren. Und mit Handschuhen kann man die sehr kleinen Wellen nicht mehr greifen.
Flexibilität und Präzision durch synchronisierte Robotersysteme
Die KUKA Roboter der Gebrüder Schwarz GmbH, die zum Einsatz kommen, überzeugen neben der Qualität v. a. durch ihre Robustheit und hohe Verfügbarkeit von 99,995%. Sie verfügen über ein ideales Verhältnis zwischen Reichweite, Gewicht, Geschwindigkeit und Energieverbrauch. Ihre Funktionsvielfalt macht sie sehr flexibel, was die Synchronisation der zwei Robotersysteme im vorgegebenen Produktionszyklus bei den Gebrüdern Schwarz vereinfachte. Während der KR 16-2 mit Flexibilität und Präzision bei der Entnahme aus der Spritzgießmaschine überzeugt, punktet der KR AGILUS 6 R900 mit höchster Genauigkeit bei maximaler Geschwindigkeit.
Spürbare Produktivitätssteigerung bei hoher Qualität