Scegli la tua località:

Posizione

KS CycleMove: la soluzione affidabile per piccoli carichi 

KS CycleMove è la soluzione ideale per voi e per l’alimentazione automatizzata dei componenti. Non richiede alcun azionamento elettrico - per l’efficienza ottimale con la massima affidabilità possibile. Grazie alla sua struttura modulare, il KS CycleMove può essere adeguato individualmente a qualsiasi attività. 


Con il KS CycleMove fornite, in modo affidabile alla sequenza di processo componenti con un carico utile, un massimo di 15 chilogrammi per carrello.

Il nucleo del sistema di alimentazione è il carrello frenato . Questo mantiene costante la velocità della corsa sul nastro trasportatore - indipendentemente dalla lunghezza su cui i componenti sono trasportati e da quanto sono pesanti. Il carrello è spinto dalla gravità e si muove su nastri trasportatori forniti di alimentazione e ritorno.

Il KS CycleMove era ed è impiegato presso clienti quali VW, Opel, Daimler e KTPO, e anche noi lo usiamo nella nostra produzione robot.

Il funzionamento di KS CycleMove

Il KS CycleMove è composto da tre componenti principali:

  1. Telaio: il telaio in tubi di acciaio forma la base robusta e al tempo stesso flessibile del sistema del carrello. È disponibile con larghezze diverse comprese tra i 500 e i 1.950 millimetri. Le singole lunghezze si possono scegliere tra i 3.250 e i 6.250 millimetri. Se necessario, è possibile integrare fino a quatto paia di guide.
  2. Rotaie: i nastri trasportatori di alimentazione e ritorno garantiscono un trasporto sicuro dei carrelli e dei componenti. Le guide presentano componenti importanti per il sistema. Principalmente si tratta di un rivestimento soft per la protezione del carrello, di un sistema di sensori di controllo del KS CycleMove e dell’interblocco al termine del nastro trasportatore.
  3. Carrello: i mezzi di trasporto del sistema di alimentazione sono dotati di freni integrati brevettati. Questo significa che i carrelli si muovono in modo affidabile ad una velocità costante - indipendentemente dalla lunghezza della guida e dal peso dei componenti.

Vantaggi del KS CycleMove

  • Ridotta suscettibilità alle interferenze
  • Non è richiesta alcuna energia elettrica, in quanto il trasporto è guidato dalla gravità
  • Nessun lavoro di impostazione meccanica necessario sul cantiere
  • Eliminazione di elaborata tecnologia di sicurezza