Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Neue Zelle für das Rührreibschweißen erweitert Auftragsfertigung bei KUKA

Eine neue Rührreibschweißzelle von KUKA, die cell4_FSW, schweißt selbst große Bauteile mit hoher Nahtfestigkeit bei minimalem Schweißverzug. Dabei ist die Zelle maximal flexibel – wovon Unternehmen nun auch im Rahmen der Auftragsfertigung profitieren.

20. September 2021


KUKA bietet neben Robotern, Software und Anlagen auch die Auftragsfertigung für Sonderschweißprozesse und Bauteile in jeder Losgröße an. Dafür hat der Automatisierungsspezialist nun den eigenen Maschinenpark um eine innovative Schweißzelle für das Rührreibschweißen erweitert, die cell4_FSW („Friction Stir Welding“). Das Rührreibschweißen eröffnet vor allem neue Möglichkeiten für die Verbindungen von Werkstoffen, die bislang als nur eingeschränkt schweißbar galten: zum Beispiel hochfeste Aluminium- und Kupferlegierungen.
Die modulare Zelle erleichtert Unternehmen den Eintritt in die Welt des Friction Stir Welding (FSW)

Immer in Bewegung: Rührreibschweißen als Verfahren für die Lohnfertigung

Das Verfahren ist überall dort gefragt, wo die Nähte wirklich dicht sein müssen und zugleich eine hohe Festigkeit benötigen. Zum Beispiel für Strukturbauteile in der Automobilindustrie oder für die Luft- und Raumfahrt. Dank des modularen Aufbaus der Zelle kann KUKA nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen. Die cell4_FSW ist maximal flexibel für die Auftragsfertigung – und lässt sich auch für Unternehmen, die in eine eigene Zelle investieren, individuell konfigurieren. Ein weiterer Pluspunkt: Das roboterbasierte Rührreibschweißen ist im Vergleich zur Technologie mit Portalen flexibler und preisgünstiger.
Flexibel für die Auftragsfertigung: Die Friction Stir Welding Zelle sorgt für perfekte Schweißnähte

Kompakte Zelle leistet Großes

„Kleine Bauteile können viele schweißen. Große nur sehr wenige“, sagt Rainer Simanowski, Leiter Technology Services bei KUKA. „Unsere Fertigungszelle ist mit zwei Arbeitstischen zu je drei auf eineinhalb Metern bestens ausgestattet für große Bauteile. Außerdem haben wir zwei Optionen, die Zelle zu beschicken: über Hubtore für kleine Teile sowie Falttore, die sich über die gesamte Arbeitstischbreite öffnen lassen.“ 
Große Bauteile lassen sich über zwei Falttore in die Zelle bringen
Produktvielfalt und flexible Anpassung an Produktionskapazitäten: Die cell4_FSW erweitert die Lohnfertigung

KUKA Unterstützung von Beginn an 

Größe zählt, doch ebenso das Know-how bei der Bauteil- und Produktentwicklung. Im Rahmen der Auftragsfertigung unterstützt KUKA von Beginn an, begleitet Interessenten bei der richtigen Wahl des Schweißprozesses und erledigt Aufträge unabhängig vom Produktionsvolumen. Die cell4_FSW erweitert nun das KUKA Portfolio in diesem Bereich: Das umfasst bereits einen umfangreichen Maschinenpark für das Magnetarc-Schweißen und das Rotationsreibschweißen – zur Nutzung für die Prototypen- und Serienfertigung in jeder Losgröße.

Robotergestütztes Rührreibschweißen: KUKA erleichtert Zugang

Als Fügeverfahren für Verbindungen von Aluminium- und Kupferwerkstoffen ist das Rührreibschweißen ideal: Es kann eine Stumpfstoß- oder Überlappschweißverbindung herstellen. Entlang der Berührungsflächen der zu verbindenden Werkstücke wird ein rotierendes Werkzeug („Pin“) geführt. Die zum Schweißen notwendige Wärme wird durch Reibung erzeugt. Das Material entlang der Schweißnaht wird dabei nur plastifiziert und nicht verflüssigt. Ein enormer Vorteil im Einsatz bei Aluminium-Werkstoffen: Die Nähte sind frei von Poren und Rissen und damit druck- und vakuumdicht. „Mit unserer Zelle, erleichtern wir produzierenden Unternehmen den Zugang zu dieser Technologie“, sagt Simanowski. „Preisgünstig, mit einer flexiblen Anlage, die das Rührreibschweißen für jede Losgröße attraktiv macht.“

Preisgünstig, flexibel, leicht zugänglich für Unternehmen: Unsere Fertigungszelle macht das Rührreibschweißen für jede Losgröße attraktiv.

Rainer Simanowski, Leiter Technology Services bei KUKA

Wann lohnt sich eine Lohnfertigung? 

 Vor allem mittelständische Unternehmen profitieren von Lohnfertigung. Wir unterstützen Sie bei allen Fragen zum Rührreibschweiß-Verfahren und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.