自分の現在地を選択してください:

場所

摩擦攪拌溶接用の新しいセルが、KUKAの受託製造を拡大しています

KUKAの新しい摩擦攪拌溶接セル、cell4_FSWは、大型部品でさえも最小限の歪みで高い継ぎ目強度の溶接を行います。その際にセルは、最大限にフレキシブル-企業は受託製造の分野でも大きなメリットが得られます。

2021年9月20日


KUKAは、ロボット、ソフトウェア、プラントの他、特殊溶接工程 および あらゆるバッチサイズの部品 のために受託製造も提供しています。このために、自動化のスペシャリストである弊社は、弊社の機械ラインナップに摩擦攪拌溶接用のイノベーティブな溶接セル、 cell4_FSW (「Friction Stir Welding(摩擦攪拌溶接)」)を加えました。摩擦攪拌溶接は、とりわけこれまで限定的にしか溶接できないと見なされてきた素材、例えば、 高強度のアルミニウム合金や銅合金の接合の可能性を新たに開きます。
モジュール方式のセルは、企業にFriction Stir Welding (FSW)(摩擦攪拌溶接)への参入を容易にします

常時稼動:委託製造用プロセスの摩擦攪拌溶接

このプロセスは、 継目が非常に密で 、また 高い強度 が求められる場合に必要となります。例えば、自動車産業、あるいはまた航空・宇宙分野の構造部品です。セルがモジュール方式であるために KUKA は、ほとんど全てのお客様のご要望に応じることができます。cell4_FSW では 最大限にフレキシブルな受託製造が可能 -さらに、自社用セルに投資している企業も個別に構成することができます。もう一つの利点として、ロボットベースの摩擦攪拌溶接は、ポータルテクノロジーに比較してフレキシブルかつ低価であることが挙げられます。
フレキシブルな受託製造:Friction Stir Welding セルは、完全な溶接継目を実現します

コンパクトなセルの大きなパフォーマンス

「小型部品はたくさん溶接できます。大型部品は非常にわずかな数しか溶接できません」とKUKAテクノロジーサービス部部長のライナー・シマノフスキ-は語っています。「弊社の製造セルは、1.5m×3mのワークテーブルを2つ備えており、大型部品に最適な設備となっています。さらに、弊社の場合、セルへの搬送には二つのオプション、小型部品用リフトゲートならびに作業台の幅いっぱいに開くアコーディオンゲートがあります。」 
大型部品は、二つのアコーディオンゲートを通ってセルに運ばれます
多様な製品と生産能力へのフレキシブルなカスタマイズ:KUKA cell4_FSWが委託製造の幅を広げました

スタートからのKUKAのサポート 

サイズと同様に 部品開発と製品開発のノウハウも重要です。受託製造では、KUKAが初めからサポートを行い、関係者たちが溶接工程を正しく選択できるよう寄り添い、生産量に関わりなく契約を完了します。今、cell4_FSWが、この分野のKUKAポートフォリオを拡げます:このポートフォリオは、 あらゆるバッチサイズのプロトタイプおよびシリーズ生産のために使用する マグネトアーク溶接および回転摩擦溶接用の機械設備を幅広く取り揃えています。

ロボット支援型の摩擦撹拌溶接:KUKAはアクセスを容易にします

アルミニウム素材と銅素材を接合する継ぎ合わせ工程 には、摩擦攪拌溶接が最適です:この溶接は、突合せ継手やオーバーラップ溶接による接合を行うことができます。接合部品の接触面に沿って 回転ツール(「ピン」) がガイドされます。溶接に必要な熱は摩擦によって生成されます。その際、溶接継目に添った素材は 可塑化するだけで液化はしません。アルミニウム素材に使用する際の最大限のメリット:継目に穴やひびがなく、このため圧力や真空に耐えることが出来ます。「弊社のセルを使えば、製造企業はこの種のテクノロジーにアクセスしやすくなります」とシマノフスキ-は語っています。「低価で、柔軟なシステムにより、どんなバッチサイズでも摩擦攪拌接合の魅力を引き出すことができます。」

低価で、フレキシブル、企業にとってアクセスしやすい:弊社の製造セルは、どんなバッチサイズでも摩擦攪拌接合の魅力を引き出すことができます。

KUKAテクノロジーサービス部部長、ライナー・シマノフスキー

委託製造はどんな場合に有効ですか? 

 とりわけ、中規模企業に委託製造のメリットがあります。弊社は、摩擦攪拌溶接プロセスについてお客様のあらゆる質問をサポートし、お客様に負担とならない提案をご提供いたします。

KUKAの摩擦攪拌溶接についての詳細をご覧ください