Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Las células nuevas para la soldadura por fricción y agitación amplían la producción por encargo en KUKA
Una nueva célula de soldadura por fricción y agitación de KUKA, la cell4_FSW, suelda incluso componentes de gran tamaño con una alta resistencia de la costura y un estiraje mínimo de la soldadura. Al mismo tiempo, la célula es sumamente flexible, de lo que se benefician ahora las empresas también en el ámbito de la producción por encargo.
20 de septiembre de 2021
Además de los robots, el software y las instalaciones, KUKA también ofrece la producción por encargo de procesos de soldadura especiales y componentes en cualquier tamaño de lote. Para ello, el especialista en automatización ha ampliado su propio parque de máquinas con una innovadora célula de soldadura por fricción y agitación, la cell4_FSW ("Friction Stir Welding"). La soldadura por fricción y agitación abre, sobre todo, nuevas posibilidades para unir materiales que antes solo se consideraban soldables de forma limitada: por ejemplo, aleaciones de aluminio y cobre de alta resistencia.
La célula modular facilita a las empresas la entrada en el mundo de la Friction Stir Welding (FSW)
Siempre en movimiento: La soldadura por fricción y agitación como proceso de trabajo por encargo
El proceso es demandado allí donde las costuras tienen que serrealmente ajustadas y, al mismo tiempo, requieren una alta resistencia. Por ejemplo, para los componentes estructurales de la industria del automóvil o para la industria aeroespacial. Gracias al diseño modular de la célula, KUKA puede satisfacer casi cualquier requisito del cliente. La cell4_FSW es muy flexible para la producción por encargo y también puede configurarse individualmente para las empresas que invierten en su propia célula. Otro beneficio adicional: En comparación con la tecnología con portales, la soldadura por fricción y agitación basada en robots es más flexible y menos costosa.
Flexible para la producción por encargo: La célula Friction Stir Welding garantiza costuras soldadas perfectas
La célula compacta logra grandes cosas
"Muchas pueden soldar componentes pequeños. Los grandes, muy pocas", afirma Rainer Simanowski, director de Technology Services en KUKA. "Nuestra célula de fabricación está idealmente equipada para componentes de gran tamaño con dos mesas de trabajo de tres por un metro y medio cada una. También tenemos dos opciones para cargar la célula: mediante puertas levadizas para las piezas pequeñas y mediante puertas plegables que se abren en toda la anchura de la mesa de trabajo".
Los componentes grandes pueden introducirse en la célula a través de dos puertas plegables
Diversidad de productos y adaptación flexible a las capacidades de producción: La cell4_FSW amplía la producción por encargo
Asesoramiento de KUKA desde el principio
El tamaño es esencial, pero también los conocimientos técnicos en el desarrollo de componentes y productos. En el marco de la fabricación por encargo, KUKA ofrece apoyo desde el principio, asiste a los interesados en la elección del proceso de soldadura adecuado y completa los pedidos independientemente del volumen de producción. La cell4_FSW amplía ahora la gama de productos de KUKA en este sector: Esto ya incluye una amplia maquinaria para la soldadura por arco magnético y la soldadura por fricción rotativa, para su uso en la producción de prototipos y series cualquier tamaño de lote.
Soldadura por fricción y agitación por robot: KUKA facilita el acceso
La soldadura por fricción y agitación es ideal como procedimiento de unión de materiales de aluminio y cobre: Puede hacer una unión a tope o una unión de soldadura de solapa. Una herramienta giratoria ("pin") es guiada a lo largo de las superficies de contacto de las piezas que se van a unir. El calor necesario para soldar se genera por fricción. El material a lo largo de la costura soldada solo se plastifica y no se licua. Una enorme ventaja cuando se utiliza con materiales de aluminio: Las costuras están libres de poros y grietas, por lo que son estancas a la presión y al vacío. "Con nuestra célula, facilitamos a las empresas fabricantes el acceso a esta tecnología", afirma Simanowski. "Rentable, con una instalación flexible que hace que la soldadura por fricción y agitación sea atractiva para cualquier tamaño de lote".
Rentable, flexible y de fácil acceso para las empresas: nuestra célula de producción hace que la soldadura por fricción y agitación sea atractiva para cualquier tamaño de lote.
¿Cuándo merece la pena la producción por encargo?
Las medianas empresas, en particular, se benefician de la producción por encargo. Le ayudamos con todas las preguntas relacionadas con el proceso de soldadura por fricción y agitación y le hacemos una oferta sin compromiso.