选择您所在的地点:

国家和地区

动态、经济高效且可靠:新型 KR FORTEC

工业机器人 KR FORTEC 在狭小的空间内展现优异的综合性能。其运动性能更快,能大幅缩短周期时间,紧凑的外形使其非常适合于搬运和点焊等工作。KR FORTEC 以优异的运动性能和整体低能耗执行所有工作。

2024年1月15日


就技术而言,这款重载型机器人介于 KR QUANTECKR FORTEC ultra 之间。属于共机型模块化设计,可确保各机器人系列零部件之间具有高度技术共性“在开发 KR FORTEC 时,我们非常重视降低总拥有成本 (TCO),并力求将节约资源的产品推向市场。KR FORTEC 的重量比其前代机型减轻了 700 kg。”KUKA 产品组合经理 Maximilian Pettkuhn 解释道。对于客户而言,模块化设计意味着可降低备件仓储成本。新型 KR FORTEC 现已上市,有多种长臂展机型可供应用,最长 3700 mm 的作用范围内搬运 240 kg 的负载

经过验证的 KUKA 质量

KR FORTEC 是可靠性的代名词:其特点是无故障运行时间长、维护需求低。由于优化了可接近性,可以快速轻松地执行维护工作,从而大大降低维护费用。两个机器人手腕沿用自 KR QUANTEC 和 KR FORTEC ultra 机型,标配防水防尘功能。此外,KR FORTEC 可以在摄氏 0 到 55 度的温度下运行。另外,针对恶劣和脏污环境,还提供多个铸造型机器人

KR FORTEC 不仅可靠。维护工作也简单、省力。

直线轴的工作范围更大

KR FORTEC 的工作空间可通过直线导轨 KL 4000 扩展,即可在 1.5 m 和 30 m 之间进行模块化适配。另一个优点:KL 4000 也适用于 KR QUANTEC。如要在同一直线导轨上与 KR FORTEC ultra 配合使用,可以配用 KL 5000。此外,客户还可以根据个性化需求轻松地调整和组合产品。

KL 4000 直线导轨将 KR FORTEC 的工作空间扩展至 30 m。

KR FORTEC:适合您生产的工业全能专家

请您亲身领略一下重载型机器人的所有优点。