为什么切换到 KUKA Sunrise.OS Med 2.6?
现在,系统软件提供了一个用户友好的程序编辑器,具有强大舒适性的功能还可以从我们的合作伙伴那里获得。通过结合库卡Sunrise.OS Med 2.6和我们合作伙伴的应用软件,一个精确、安全、多功能和基于机器人的助手可以为医生提供支持,帮助医生进行广泛的干预,从而助力塑造医学的未来。
了解新一代库卡Sunrise.OS Med 2.6软件,该软件适用于经认证用于医疗应用的轻型机器人LBR Med。该软件为医疗设备制造商提供了广泛的功能,也为其在医疗领域中基于机器人的编程和配置提供了更多的可能。
2022年3月24日
"实时通信、精确的手部引导、更高的刚度 - 得益于新一代系统软件KUKA Sunrise.OS Med 2.6,所有这些对LBR Med来说都不是问题。"