自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA.UserTech - 人間とロボットの間の最適化されたコミュニケーション

ユーザーインターフェースにより、当社はロボットコントローラーの構成を可能な限り簡素化しました。ユーザーフレンドリーなインターフェースのおかげで、ソフトウェア拡張機能を使用して、アプリケーションコマンドを簡単に作成して使用できます。 

2023年1月12日


KUKA.UserTechは、お客様のロボット技術とのインタラクションを簡素化します

効率的で、ユーザーに合わせてカスタマイズされています:ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェース (UI) を備えたソフトウェア KUKA.UserTech。これにより、ユーザーはグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を備えたエディターを介して、KUKAロボット言語 (KRL) の複雑なルーチンに簡単なインラインフォームとステータスキーをすばやく装備できます。これらのアプリケーションコマンドは、例えば、個々のアプリケーションのステータスキーとして、あるいは、KUKA.WorkVisualの操作プロセス全体のスクリプトの形式で作成されます。

これまでUserTechを使用したことのないユーザーでも、作成したインラインフォーム、ステータスキー、ボタン、メッセージを使用して、操作パネルでロボットコントローラーを簡単にセットアップできます。

ステータスキーsmartPADのボタンで、頻繁に繰り返されるコマンドをすばやく簡単に入力するために使用します。インラインフォームは定義済みの入力マスクで、テンプレートとして提供され、それによってKRLルーチンの使用が問題なく可能になります。

このようにUserTechは、大幅な時間の節約を可能にします。ロボットコントローラーは、インターフェースにあるユーザーインターフェースを介してわずか数ステップで構成できるため、ロボットは短時間で操作の準備が整います

より迅速な試運転を実現する直感的なユーザーインターフェース 

ユーザーインターフェース KUKA.UserTech は、特にユーザーエクスペリエンス (UX)で高い評価を得ています。このソフトウェアソリューションは、コンピュータで直感的に使用できるエディターを提供し、その標準的なユーザーインターフェース上で、ドラッグ&ドロップで設定ファイルを迅速かつ簡単に作成することができます。ユーザーエクスペリエンスの設計により、KRLへの介入は不要になりました。

引き続いて、コマンドはオプションパッケージとして制御用のハンドヘルドユニットに転送されます。これによりユーザーインターフェースでのコピー エラーが回避されます。そしてロボットの使用準備はもう完了です。 

構成ファイルは、ユーザーがオプションパッケージとしてsmartPADに転送するだけです。

ユーザーインターフェースでより確実に計画を立てる

事前に構成されたインラインフォームにより、ユーザーはコンピュータでエディターを確実に操作できるようになります。入力エラーはグラフィカルユーザーインターフェースに直接表示されるので、ロボットコントローラーのテスト時に初めて入力エラーが発見されるということはありません。

もう1つの利点は、インターフェースUserTechの汎用的な使用可能性で、これはKUKA.ArcTechKUKA.PalletTechなど、すべてのテクノロジーパッケージと組み合わせることが可能です。

優れたUX – このユーザーインターフェースにより、インラインフォームとステータスキーを簡単に作成できます。

直感的なユーザーインターフェースの詳細

ユーザーインターフェースKUKA.UserTechのすべての利点と技術的機能をご体験ください。

プラニングからメンテナンスまで優れたサービス

KUKAサービスチームが、24時間年中無休で、ユーザーインターフェースに関するご質問にお答えいたします。またKUKAサービスチームは、KUKA.UserTechに関して、プラニング、試運転、メンテナンス、およびKUKAソフトウェアの使用の際にもサポートいたします。