选择您所在的地点:

位置

KUKA.UserTech – 实现人与机器人之间的良好沟通

KUKA 借助用户界面大幅简化了机器人控制器的配置方式。用户界面易于操作使用,并支持通过扩展软件轻松创建和操作应用程序指令。 

2023年1月12日


KUKA.UserTech 简化与机器人的互动

高效且针对用户量身定制:KUKA.UserTech 软件的用户界面 (UI) 操作方式简易。用户可以利用配有图形用户界面 (GUI) 的编辑器,为 KUKA 机器人语言 (KRL) 中的复杂例程快速地装备简单的行指令和状态键。例如,将这些应用程序指令创建为单个应用程序的状态键或以脚本的形式用于 KUKA.WorkVisual 中的整个操作过程。

即使是从来没有接触过 UserTech 的用户,也可以使用所创建的行指令、状态键、按钮和信息轻松地在他们的操作设备上设置机器人控制器。

状态键smartPAD 上的按钮,可用来快速简便地输入经常重复的指令。行指令是预定义的输入界面,作为模板提供,让用户可以轻松地使用 KRL 例程。

UserTech 有助于节省大量时间:通过用户界面,只需几个步骤即可完成机器人控制器的配置,因此机器人可以在短时间内运行准备就绪

直观的用户界面可加快投入运行 

KUKA.UserTech 用户界面的用户体验 (UX) 简洁。这个软件解决方案在电脑上提供一个直观操作的编辑器,可以在其标准用户界面上通过拖放功能轻松快速地创建配置文件。

之后,用户只需将指令结集为备选软件包传输到控制器的手持操作设备上。这可避免在用户界面上出现复制错误,只需几个步骤,机器人即准备就绪。 

用户只需将配置文件结集为备选软件包传输到 smartPAD。

用户界面让规划更安全

预配置的行指令让用户可以在电脑上安全地操作编辑器。任何输入错误会直接显示在图形用户界面上,而不是在测试机器人控制器时才被发现。

UserTech 界面的另一个优势是普遍通用性,可以与所有工艺程序包结合使用,例如 KUKA.ArcTechKUKA.PalletTech

出色的用户体验 (UX)——用户界面让创建行指令和状态键更容易。

关于直观用户界面的更多信息

了解用户界面 KUKA.UserTech 的所有优势和技术功能。

从规划到维护,提供全程优质服务

我们的 KUKA 服务团队全天候为您提供服务,解决与用户界面相关的所有问题。此外,服务团队还提供规划、投入运行和维护方面以及所有在使用 KUKA 软件时有关 KUKA.UserTech 的支持。